Caso
Facilidade de monitorização e controlo remoto com o Grundfos Connect Asset Monitor
Como as soluções digitais da Grundfos melhoraram a eficiência e as operações diárias na WSA de Peachtree City.
Não só a Grundfos fornece bombas de qualidade, como o seu sistema de monitorização remota trouxe mudanças revolucionárias
Como técnico sénior de manutenção de equipamentos da Water & Sewage Authority, a entidade gestora do abastecimento de água e saneamento de Peachtree City, Jonathan King faz parte de uma equipa que garante serviços de águas residuais seguros e fiáveis a mais de 35 000 clientes residenciais, industriais e comerciais nesta pequena comunidade da Geórgia. “O tratamento seguro e responsável das águas residuais é uma parte essencial do quotidiano”, explica King sobre a importância da sua função, que exige trabalho de bastidores, tal como a prevenção de derrames ou transbordos para transportar os efluentes em segurança até à estação de tratamento de águas residuais. “O transporte e o tratamento de águas residuais é mais importante do que a energia. Na maioria das vezes, podemos sobreviver sem energia, mas sem um tratamento adequado das águas residuais, enfrentaríamos sérios riscos para a saúde.”
A Peachtree City Water & Sewage Authority inclui mais de 200 quilómetros de tubagens com 38 estações de bombeamento. A sua missão é fornecer serviços de recolha e transporte de águas residuais seguros e económicos, bem como serviços de tratamento de águas residuais, para os seus clientes residenciais, industriais e comerciais. Foi criada em 1987 e começou a operar como um serviço independente de tratamento de águas residuais uma década depois, em 1997.
King empenha-se em encontrar o equipamento e ferramentas digitais certas para permitir que a sua equipa trabalhe de forma segura e eficiente; explica também que depende grandemente da parceria com a Grundfos e com o respetivo distribuidor local, a Goforth Williamson INC. (GWI), para lhes fornecerem bombas, controlos, serviços e uma plataforma digital fiáveis que permitam manter os sistemas a funcionar sem problemas. A atualização para o Grundfos Connect Asset Monitor mudou completamente a forma como os funcionários da Peachtree City operam – para melhor. Com funcionalidades de monitorização e controlo disponíveis em permanência, a equipa pode ir embora no final do dia sabendo que as suas estações de bombeamento estão protegidas e que serão notificados se alguma exigir atenção imediata.
“Não só a Grundfos fornece bombas de qualidade, como o seu sistema de monitorização remota trouxe mudanças revolucionárias,” diz King. “O nosso sistema SCADA anterior não era tão fácil de usar e não fornecia o mesmo nível de dados e visibilidade. Era muito básico. Quando recebíamos uma notificação de alarme, não sabíamos exatamente qual era o problema e era difícil aceder ao sistema.”
Uma solução digital rentável
O Grundfos Connect Asset Monitor é uma alternativa simples e rentável em relação a um sistema SCADA. Ao permitir que os clientes monitorizem e controlem os seus equipamentos remotamente, através de uma plataforma online, a solução digital ajuda a reduzir os custos operacionais. As notificações automáticas permitem que os clientes atuem de forma rápida e proativa quando ocorrem problemas, minimizando o tempo de inatividade.
Peachtree City procurava um sistema acessível com informações detalhadas e foi então que contactaram a GWI em busca de uma solução melhor. Agora, com a atual solução da Grundfos, podem monitorizar e gerir os seus sistemas de bombeamento a partir de qualquer lugar. O sistema é ideal para monitorizar uma ampla gama de aplicações de bombeamento, desde bombas de pressurização a bombas de estações elevatórias de águas residuais, sendo fácil de integrar, independentemente da marca do equipamento operado.
Os alarmes automáticos notificam os operadores imediatamente em caso de eventos críticos, através de um dispositivo móvel ou de um PC, e para aceder aos dados da bomba em tempo real, basta ter um web browser e uma ligação à Internet. King indica que há muito mais vantagens, incluindo:
- Acabou-se a necessidade de monitorização permanente no local.
- Retira parte da carga de trabalho ao operador que está de serviço.
- O processo de instalação é simples e sem complicações.
- Familiarizar-se com o sistema digital da Grundfos é muito mais fácil do que o sistema SCADA anterior, com funcionalidades de navegação fáceis de usar.
King diz que a plataforma da Grundfos se tornou uma parte significativa do programa de formação para os novos funcionários da Peachtree. Agora podem conceder vários níveis de acesso (apenas visualização, operador ou administrador) aos utilizadores com base no seu nível de conhecimentos e, uma vez que terminem a formação, passam a ter acesso total ao controlo remoto das bombas. A Grundfos continua a atualizar e a melhorar o seu sistema com base nos avanços tecnológicos e nas necessidades crescentes dos clientes. O Asset Monitor apresenta segurança melhorada, uma transmissão de dados mais rápida, uma maior resolução de dados e uma interface de fácil utilização.