Interface do utilizador do ALPHA GO
Aprenda a navegar nos painéis de controlo da gama ALPHA GO, a alternar entre modos de controlo e desbloquear funcionalidades avançadas utilizando a aplicação Grundfos GO.
Neste módulo, irá obter uma visão geral do painel de controlo e dos modos de controlo do ALPHA GO.
Vamos começar com o painel de controlo para o ALPHA2 GO.
O botão de seleção permite que os instaladores alternem facilmente entre os modos de controlo de Pressão Proporcional, Pressão Constante e Curva Constante e as respetivas configurações, oferecendo uma configuração simples e precisa.
A configuração avançada será realçada quando a bomba tiver sido comissionada utilizando a aplicação Grundfos GO.
O painel de controlo fornece feedback claro sobre o desempenho do sistema, mostrando a potência do circulador, a altura manométrica e o caudal, facilitando a monitorização e o ajuste da configuração.
O indicador de unidades à direita do painel de controlo garante uma leitura precisa dos dados, exibindo três unidades diferentes.
Apenas uma unidade será exibida de cada vez.
O botão de ligação permite um emparelhamento fácil com a aplicação Grundfos GO, desbloqueando ferramentas adicionais para a Configuração Orientada e otimizar o sistema.
O ícone do cadeado é exibido quando a interface de utilizador está bloqueada, para proteger as configurações da bomba, através da aplicação Grundfos GO.
Depois de ser bloqueada, a bomba só pode ser desbloqueada fazendo a ligação à aplicação Grundfos GO.
O modo de poupança de energia do painel de controlo ativa-se após 15 minutos de inatividade tanto no ALPHA1 GO como no ALPHA2 GO.
As bombas entram em modo de poupança de energia e a leitura no visor desliga-se para reduzir o consumo de energia durante períodos de inatividade.
Os modos de controlo e as configurações acendem durante o modo de poupança de energia.
Para reativar o visor da bomba, prima qualquer um dos botões no visor.
O modo de suspensão do visor pode ser desativado na aplicação Grundfos GO.
Agora vamos passar ao ALPHA1 GO.
Tal como o ALPHA2 GO, o botão de seleção permite alternar facilmente entre os modos de controlo de Pressão Proporcional, Pressão Constante e Curva Constante, bem como as três respetivas configurações, e o modo avançado, que a aplicação Grundfos GO o ajudará a configurar.
Este modo é usado para substituição direta ou para replicar configurações de bomba existentes.
Para ativar este modo, basta premir o botão de alternância durante 10 segundos.
Em seguida, poderá utilizar o botão de seleção para percorrer os números de curva até encontrar a recomendada pela aplicação.
Agora vamos explorar os modos de controlo da gama ALPHA GO e saber como identificá-los na interface de utilizador.
Pressão Constante.
Sendo recomendado para aplicações de aquecimento de piso radiante, mantém uma pressão diferencial constante, independentemente da necessidade de caudal, tornando-o ideal para sistemas com perdas de pressão mínimas.
Garante um desempenho estável e eficiente e é indicado pelo ícone do piso radiante na interface.
Pressão proporcional.
É recomendado para sistemas de aquecimento com válvula termostáticas de radiador, também conhecidas como TRV.
Ajusta a pressão diferencial com base nas variações do caudal, mantendo uma pressão consistente nas válvulas de radiador para garantir o conforto, ao mesmo tempo que minimiza o consumo de energia.
É indicado pelo ícone do radiador na interface.
Curva constante.
A bomba funciona segundo uma curva constante, independentemente da necessidade efetiva de caudal no sistema.
O ALPHA1 GO e o ALPHA2 GO funcionam segundo uma Curva Constante quando nem o modo de controlo de pressão constante nem de pressão proporcional estão realçados.
AUTOADAPT.
Um modo de controlo inteligente para o ALPHA2 GO que otimiza o desempenho ajustando o valor de ajuste com base na necessidade de aquecimento efetiva do sistema.
AUTOADAPT está disponível para os modos de controlo de pressão proporcional e de pressão constante, eliminando a necessidade de selecionar a configuração manualmente.