Pressurização de água em edifícios comerciais
Obtenha uma visão especializada sobre como projetar sistemas de pressurização de forma inteligente.
As discussões com projetistas e outros profissionais que projetam sistemas, tornaram claro que constitui um desafio conceber um sistema de pressurização da forma mais correta. Embora seja possível determinar o caudal máximo de um sistema, pode ser difícil determinar as flutuações que ocorrem ao longo de um período de 24 horas num edifício comercial.
Equipámos o sistema com os melhores componentes possíveis. Isto significa motores IE4 com variadores de frequência individuais que aumentam e reduzem a velocidade consoante a necessidade real. Trata-se de selecionar materiais higiénicos como o aço inoxidável. É dispor do melhor controlador possível para garantir que cada bomba opera sempre no ponto de melhor eficiência. Para mim, isso é um sistema inteligente.
A combinação do CU352 com a variação de velocidade em cada bomba permite à função de controlo monitorizar a eficiência real de cada bomba, assim, todos os dados e curvas são integrados no controlador deste equipamento. A função de controlo saberá quando é ideal operar com apenas uma bomba, duas bombas ou acionar a terceira bomba. Isto representa um enorme avanço na pressurização de água. É um sistema altamente inteligente.
Dispõe de fiabilidade. Não depende de uma única bomba, que o deixaria sem água em caso de avaria. Existe redundância, pois trata-se de um sistema com múltiplas bombas. Dispõe de um dispositivo de controlo exclusivo, que opera o sistema ao menor custo possível. Eliminou-se a necessidade de válvulas redutoras porque não existe pressão excessiva no sistema – um benefício significativo para edifícios comerciais. Estes são os principais benefícios ao escolher um sistema de pressurização Grundfos.