Quer saber como é o nosso trabalho profissional quanto ao som e ao ruído que as nossas bombas emitem?
Enquanto instalador, a garantia de que os sistemas de pressurização de água funcionam de forma silenciosa é fundamental para a satisfação dos clientes. No entanto, os ruídos dos tubos ou da bomba de pressurização é desagradável e indica que há problemas no sistema de abastecimento de água. Uma vez que o ruído é facilmente transmitido pelas estruturas e componentes do sistema de abastecimento de água, pode ser difícil identificar a origem do problema. A compreensão das causas do ruído e a implementação de soluções eficazes pode melhorar o conforto e a eficiência. Aqui tem um guia prático para o ajudar a reduzir o ruído nestes sistemas:
Causas comuns dos ruídos
- Tecnologia da bomba desatualizada: as bombas antigas as bombas antigas arrefecidas por ventilador podem gerar ruídos e vibrações significativas que podem passar por todo o sistema
- Problemas de controlo da bomba: o controlo ineficaz da bomba pode fazer com que esta funcione continuamente a plena velocidade, mesmo quando não estiver a ser utilizada água, o que pode resultar em ruídos excessivos.
- Instalação incorreta: as bombas fixadas incorretamente podem transmitir ruídos pela estrutura do edifício
Soluções para a redução dos ruídos
- Atualizar para bombas modernas: recomenda-se a mudança para sistemas de pressurização de água de velocidade variável equipadas com motores sem escova. Recomendamos a Grundfos SCALA2, que está baseada na tecnologia das bombas multicelulares e utiliza tecnologia avançada de arrefecimento da água para minimizar os ruídos e as vibrações. A SCALA2 emite 44 db(A) durante o uso normal e é um dos sistemas de pressurização de água mais silenciosos do mercado, sendo que o nível de ruído pode ser comparado com o dos eletrodomésticos. Tenha em consideração que uma pequena alteração em dB(A) representa muito para o ouvido humano. Reduzimos a nova geração da SCALA2 para 44 dB(A) e esta redução de 3 dB(A) na pressão sonora em comparação com a geração anterior, o que representa uma redução de 50 % do ruído percebido pelo ouvido humano. Fonte
- Instalação segura: certifique-se de que a bomba está montada de forma segura numa superfície estável. Utilize suportes ou blocos que reduzam a transmissão de vibrações pelo edifício. Obtenha as melhores práticas e sugestões fundamentais para a instalação da SCALA2. Aceda a Como instalar a SCALA2.
- Conectores flexíveis/tubos flexíveis: instale conectores flexíveis entre a bomba e a tubagem. Estes conectores ajudam a absorver as vibrações e reduzir a transmissão de ruídos pelos tubos. Recomendamos a utilização de tubos flexíveis para garantir o transporte seguro e não contaminado de água potável. Os tubos flexíveis da Grundfos têm a aprovação de água potável (WRAS) para água quente e fria, sendo que oferecem uma excelente resistência às torções e durabilidade com uma construção robusta que resiste à abrasão e britagem. Pode encontrar mais informações sobre os nossos tubos flexíveis aquí.
- Manutenção regular: informe os clientes sobre a importância da manutenção regular para garantir o melhor funcionamento da bomba. Verifique e substitua as peças gastas, tais como rolamentos e vedantes, para impedir que ocorram ruídos provocados pela degradação.
- Dimensionamento adequado: certifique-se de que a bomba está corretamente dimensionada para as necessidades de água. Uma bomba subdimensionada pode ter dificuldades para satisfazer as necessidades, o que poderá resultar em mais ruído. Precisa de ajuda quanto ao dimensionamento e seleção do sistema de pressurização correto para a tarefa? Descarregue o nosso Guia de Seleção do Sistema de Pressurização de Água Perfeito.
- Amortecimento das vibrações: preferencialmente, o produto deve ser instalado num bloco de borracha de amortecimento de vibrações para criar um ambiente mais silencioso. Isto pode ajudar a amortecer os ruídos e as vibrações nas estruturas.
Com o tratamento destes problemas comuns e a implementação destas soluções, pode reduzir significativamente os ruídos nos sistemas de pressurização de água, o que resulta em clientes mais satisfeitos e instalações eficientes. Se quiser saber como é o nosso trabalho profissional quanto ao som e ao ruído que as nossas bombas emitem, assista a este vídeo. Este vídeo explicar-lhe-á aquilo que mudámos na SCALA2 para que seja um dos sistemas de pressurização mais silenciosos do mundo.
Se tiver curiosidade e quiser saber mais sobre a SCALA2, leia mais aqui!