Artigo

O que é a captação de águas pluviais e como funciona?

A sua fatura da água começa a pesar nas suas finanças ou gostaria de ter uma casa mais confortável?

Muitos de nós dependem da água que sai das torneiras, contando que seja potável para beber e cozinhar. Mas esta água limpa também é utilizada para lavar roupa, tomar banho e regar a relva – tudo isto atividades em que é possível substituir ou complementar facilmente a água municipal com um sistema de utilização de águas pluviais. Uma vez instalados, estes sistemas disponibilizam a água da chuva para as suas necessidades diárias, ajudando-o a reduzir o consumo de água municipal e a poupar nos custos. 

Como funciona a captação de águas pluviais?

Embora a ideia de utilizar a água da chuva para realizar tarefas domésticas possa parecer estranha à primeira vista, poderá gostar de saber que a recolha da água da chuva é uma prática milenar! Há provas de que era utilizada tanto na Grécia, como na Roma antigas.

Quando chove, a água da chuva que não é absorvida pelo solo cai nos esgotos das ruas, acabando por ir parar aos ribeiros e rios. A captação de águas pluviais da chuva é uma forma de recolher e armazenar alguma dessa água extra para depois a reutilizar nas suas rotinas domésticas.

E a melhor parte é que a água da chuva é uma fonte de água totalmente gratuita, que lhe proporciona um maior grau de controlo do seu abastecimento de água.

De acordo com a ONU e a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma pessoa precisa, em média, de 50-100 litros de água por dia para satisfazer a maioria das suas necessidades básicas.

Quanta água da chuva pode recolher? Segundo estimativas de várias fontes, cada metro quadrado (m²) de espaço no telhado recolhe cerca de 1 litro (l) de água por cada milímetro (mm) de precipitação.

Pode utilizar o seguinte cálculo para estimar a quantidade máxima de água que pode recolher em casa: 

  • [dimensão do telhado em m²] x [precipitação mensal em mm] x [1l]

Por exemplo, se analisarmos o padrão de precipitação mensal da sua área geográfica e verificarmos que corresponde a uma média de 100 mm por mês, podemos calcular que um telhado de 100 m² conseguem captar cerca de 10 000 litros de água da chuva por mês. 

Se uma família de quatro pessoas com um padrão de consumo consciente da água utilizar 400 litros de água por dia, os 10 000 litros de água recolhidos podem fornecer a maior parte dos 12 400 litros de que necessitariam num mês de 31 dias! Mesmo que o objetivo não seja substituir a utilização de água municipal na sua totalidade, esta quantidade é mais do que suficiente para complementar equipamentos que consomem muita água, como o autoclismo ou a máquina de lavar roupa.

Compreender a recolha de águas pluviais 

Nesta altura, ouvir falar em "recolha de águas pluviais" poderá evocar a simples imagem de um barril deixado no exterior para recolher a água da chuva. E corresponde à verdade, pois o método mais básico de recolha de água consiste em pôr um balde ou barril por baixo da caleira do telhado da casa, para recolher a água que cai.

Mas nem todos os métodos são iguais – tudo depende da utilização que se pretenda fazer à chuva e da quantidade que se deseje recolher. 

Embora o método do barril o possa ajudar a recolher água da chuva suficiente para regar as plantas ou lavar o carro, representa uma quantidade comparativamente pequena e certamente não irá satisfazer todas as necessidades mensais de água da sua família.

Por outro lado, os sistemas de captação de águas pluviais mais sofisticados requerem filtragem da água, depósitos de armazenamento e bombas de pressurização para levar água limpa para dentro de casa. Isto não só lhe proporciona a capacidade de armazenamento muito maior de que necessita para reutilizar a água da chuva em atividades domésticas que não exijam água potável, como também pode armazenar uma reserva de água de 2-3 meses, recomendada pelos nossos especialistas.

Para começar, os sistemas de bombas de pressurização garantem um acesso conveniente à água em casa, todos os dias.

Saiba como uma solução de pressurização faz com que a pressão consistente da água passe a ser a norma.

 Como utilizar a água recolhida

Assim que a água da chuva tenha sido filtrada para remover bactérias e agentes patogénicos, poderá ser utilizada em praticamente de todas as formas de que precisar! Nota: Não utilize o método de recolha por meio de barris para atividades que exijam água potável.

No exterior, pode utilizar a água da chuva recolhida para regar o jardim, encher a piscina, lavar o carro, ou mesmo como fonte de água potável para gado ou para bebedouros para pássaros.

No interior, a água da chuva recolhida pode ser utilizada para lavar roupa e louça, tomar banho e descarregar autoclismos, bem como para beber e cozinhar (apenas água filtrada).

Porquê começar a captar águas pluviais agora?

A crise climática significa que a necessidade de água doce é cada vez maior. Se vive numa zona seca onde não há água disponível em abundância, um sistema de recolha de águas pluviais poderá ajudá-lo a aproveitar os períodos de chuva e garantir uma fonte fiável de água limpa e gratuita ao longo de todo o ano.

Isto faz com que a captação de águas pluviais seja uma decisão sustentável e económica, ajudando-o a conservar a água, ao mesmo tempo que poupa dinheiro nas faturas. Trata-se de vantagens simplesmente irrecusáveis! 

Obtenha a solução de pressurização adequada para um sistema eficaz de recolha de águas pluviais.