Artigo

Porque é que a minha pressão de água é baixa? um guia para os proprietários

Alguma vez se enfiou no chuveiro, pronto para se livrar da sujidade e do stress de um longo dia, apenas para descobrir que o fluxo de água é tão reduzido que mal dá para molhar o corpo ou enxaguar o champô do cabelo? Situações como esta podem ser frustrantes e causar insatisfação, especialmente quando interferem na rotina que faz com que todos possam chegar à escola ou ao trabalho a horas e ir dormir à hora certa.

A  queda da pressão da água  é um problema comum nas casas em geral e pode haver muitas razões para dar por si a fazer a seguinte pergunta: "Porque é que a minha pressão da água é baixa?" A boa notícia é que, por vezes, poderá solucionar a causa sozinho. Nos casos mais complicadas, poderá ser necessário pedir ajuda aos vizinhos, à empresa de abastecimento de água ou a um canalizador.

O que causa baixa pressão da água em toda a casa?

A pressão da água define a velocidade a que a água sai das torneiras. Pode   ser medida em "bares" ou "libras por polegada quadrada" (pounds per square inch, abreviado como PSI). Um bar é uma unidade métrica que equivalente a aproximadamente 14,5 PSI. A pressão típica da água deve situar-se entre 45 e 80 PSI, sendo que uma pressão inferior a 40 PSI é considerada baixa. Se não tiver um contador de água, pode solicitar à empresa de abastecimento de água que meça a pressão da água ou utilizar um manómetro de teste para fazer essa medição diretamente.

Problemas na infraestrutura do sistema de água, uma necessidade elevada de água em casa e a acumulação de minerais são causas comuns para a baixa pressão da água. Em alguns casos, a origem dos problemas no caudal de água poderá ser um abastecimento municipal de água insuficiente.

Não tem tempo para investigar? Saiba mais sobre como uma solução de pressurização pode fazer com que o conforto em termos de água passe a ser a norma em sua casa. Obtenha a pressão de água perfeita ainda hoje.

Proteja a sua casa contra  quedas da pressão da água

Ser pró-ativo pode ajudá-lo a manter o abastecimento de água elevado durante as atividades quotidianas. As nossas bombas de recirculação de água podem garantir que a sua família obtém uma pressão de água fiável e consistente todos os dias. 

Obtenha a pressão de água perfeita ainda hoje. 

 

10 razões comuns para a baixa pressão da água em sua casa 

Vamos enumerar as razões mais comuns que podem causar baixa pressão da água.

Primeiro, vamos ao que é importante:

1: As suas válvulas podem estar parcial ou totalmente fechadas

Se a pressão da água for mais baixa do que o habitual, é possível que a válvula de corte principal ou a válvula do contador de água da casa não estejam totalmente abertas. 

2: Há problemas no seu abastecimento de água 

Em períodos de tempo particularmente quente, o seu município poderá "racionar" a água para garantir que é suficiente para todos ao longo do dia. Pergunte aos seus vizinhos e contacte a empresa de abastecimento de água como medida de primeira linha de defesa.

Um sistema de pressurização de água é a solução ideal nas seguintes situações:

3: A sua cidade implementou novos regulamentos

O seu fornecedor de água poderá estar a responder a atualizações nos regulamentos de água da cidade, o que pode resultar numa pressão de água mais baixa em sua casa. 

4: As atividades familiares representam uma necessidade elevada de água

Embora abrir uma ou duas torneiras em simultâneo não deva afetar a pressão da água, realizar várias atividades de elevado consumo de água (como lavar a louça, a roupa e tomar banho ao mesmo tempo) pode significar que há menos água disponível.

5: Partilha uma conduta de água com vizinhos

Se a água for dividida por várias habitações, poderá notar que a pressão da água baixa quando o vizinho toma banho ou lava o carro.

Nestes casos, terá de fazer uma limpeza:

6: Há um defeito num acessório ou equipamento 

Sente  baixa pressão de água em apenas um ou em alguns locais? A torneira ou a cabeça do chuveiro poderão estar sujos, obstruídos ou enferrujados. 

7: Há acumulação de minerais

Em locais com "água dura", um revestimento cinzento esbranquiçado chamado calcário pode bloquear o fluxo da água, tanto na canalização, como nas superfícies dos equipamentos e eletrodomésticos. 

Em alguns casos, será altura de contactar um canalizador para solicitar ajuda:

8: Há outro tipo de obstrução nos seus canos

Se houver algo preso nos canos, como têxteis, joias ou bijutaria, a distribuição da água não é feita com a mesma eficácia. 

9: Há corrosão na canalização

As condutas de água de aço galvanizado podem durar apenas cerca de 20 anos. Poderá notar uma queda na pressão da água  à medida que as condutas se foram aproximando do final da sua vida útil. 

10: Tem uma fuga de água

Infelizmente, as fugas desagradáveis acontecem! É possível ter fugas em mais do que um cano. Olhe à volta e tente encontrar a origem da fuga primeiro.

 

Qual é o passo seguinte?

Se não conseguir determinar a causa da baixa pressão da água em sua casa, experimente contactar a empresa de abastecimento de água ou um canalizador para solicitar ajuda. Também poderá beneficiar de uma bomba de pressurização para reforçar o caudal de água!