FAQ

Pergunta: Quais são os requisitos para a bomba de recirculação de água quente?

Resposta:

  • As peças da bomba expostas ao contacto com a água devem ser fabricadas em materiais resistentes à corrosão. A água da torneira é uma fonte constante de oxigénio e sais dissolvidos, os quais são agressivos para as peças metálicas.
  • O desempenho hidráulico da bomba deve ser selecionado de forma adequada às necessidades efetivas do sistema. Uma vez que requer um caudal reduzido, a recirculação de água quente não exige uma bomba potente. A seleção de uma bomba sobredimensionada causaria gastos e ruído desnecessários e também uma degradação acelerada das tubagens nos casos em que a circulação funciona em permanência.
  • Controlo automático. As vantagens de um sistema de recirculação de água quente têm, com contrapartida, um aumento das perdas de calor. No entanto, isto pode ser atenuado significativamente reduzindo os períodos de circulação. Colocar a bomba em funcionamento em modos de controlo inteligentes permite atingir este objetivo sem reduzir o conforto.

Informação adicional: