FAQ
Pergunta: Quais são as aplicações das bombas submersíveis GRUNDFOS SP?
Resposta:
As bombas submersíveis da série GRUNDFOS SP são adequadas para:
- Abastecimento de água potável em cidades e municípios
- Abastecimento de água em lacticínios, fábricas de cerveja e engarrafamentos de água mineral
- Residências familiares
- Instalações de bombas de calor para águas subterrâneas
- Sistemas de irrigação utilizados em aplicações hortícolas, agrícolas e silvícolas
- Fontes de água, também para instalação horizontal
- Drenagem em aplicações de engenharia civil e exploração mineira
- Abastecimento de água para circuitos de refrigeração industriais
A entrada da bomba deve estar sempre completamente submersa na água. A bomba pode ser instalada na horizontal ou na vertical.
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.