FAQ
Pergunta: O que significa o erro E1 na minha bomba ALPHA GO e como posso resolvê-lo?
Resposta:
O erro E1 nas bombas ALPHA GO (ALPHA1 GO e ALPHA2 GO) indica que a bomba está obstruída. Quando isso acontecer, a luz LED vermelha acenderá, sinalizando um alarme que requer atenção imediata. Este evento é registado no registo de eventos do grundfos alpha2 GO com o Código 51 e será apresentado na aplicação grundfos GO.
Por que é que isto acontece?
- Acumularam-se resíduos ou detritos no interior da bomba, impedindo que o rotor gire.
- A contaminação dos sistemas ou a má qualidade da água podem provocar entupimentos ao longo do tempo.
Como resolver o problema:
Apenas um especialista qualificado deve realizar esse trabalho.
- Isolar a bomba
- Retire o cabeçote da bomba
- Remova os resíduos
Importante: A desobstrução da bomba só deve ser realizada por um especialista qualificado. Se não tiver formação, contacte o Serviço de Assistência da Grundfos para obter ajuda.
Informação adicional:
Para mais informações, consulte o módulo «Avisos e alarmes» da Ecademy para o ALPHA GO ou a página do produto ALPHA2 GO.