FAQ

Pergunta: Qual é a função das tubagens de bypass e como devem ser encaminhadas?

Resposta:

Para assegurar uma refrigeração e lubrificação adequadas da bomba, deverá existir um volume de caudal suficiente ao longo da mesma. A refrigeração e lubrificação desadequadas causam sobreaquecimento, desgaste dos rolamentos, fricção entre as faces vedantes, fugas no empanque - e tudo isto poderá provocar avarias ou falhas na bomba. É por isto que é necessário instalar uma tubagem de bypass caso exista o risco de não ser possível colocar a bomba em funcionamento ao caudal mínimo requerido.

A tubagem de derivação deve ser retirada do orifício de purga da bomba ou do orifício de purga da tubagem de descarga, de volta para o lado da aspiração (se possível) ou para um depósito, de modo a garantir uma refrigeração suficiente pelo líquido bombeado. No retorno, deverá ser possível o líquido bombeado arrefecer antes de ser fornecido novamente à bomba, de forma a evitar o sobreaquecimento da mesma. Por este motivo, a tubagem de bypass nunca deve ser ligada directamente ao orifício de aspiração da bomba. A tubagem de bypass está correctamente configurada se forem cumpridos os requisitos de caudal mínimo para a respectiva bomba, especificados nas instruções de funcionamento. À carga total, o volume que circula no sistema e na tubagem de bypass não deverá exceder o caudal máximo fornecido pela bomba.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.