FAQ
Pergunta: Que tipos de líquido posso bombear com uma bomba submersível?
Resposta:
Meios puros, de baixa viscosidade, não explosivos sem matéria sólida ou fibrosos longos.
Se for necessário bombear um líquido com uma densidade diferente da densidade da água, deverá ser levada em consideração a potência do motor requerida devido à alteração na potência hidráulica.
Ao bombear líquidos mais agressivos do que a água potável, deverão ser usadas as versões de bombas construídas em materiais especiais, tais como a SP N, SR R e SPNE.
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.