FAQ

Pergunta: Para que tipo de edifícios é adequado o bombeamento distribuído?

Resposta:

Uma vez que um sistema de Bombeamento Distribuído da Grundfos está a substituir as válvulas por bombas de bobina e reduz o tamanho de kW das bombas principais, o investimento de capital será igual a de um sistema convencional ou será cerca de 20% mais dispendioso, dependendo da escolha das válvulas num design convencional.

Mas os esforços de comissionamento necessários para uma solução de bombeamento distribuído serão muito menores, uma vez que não há necessidade de equilibragem hidráulica ou de determinação de valores de ajuste (ei. Valor de ajuste da pressão de bypass diferencial diferencial constante)

Com as poupanças energéticas e o comissionamento fácil de uma solução de bombeamento distribuída, o retorno do investimento mantém-se abaixo dos 6 meses.

Informação adicional:

As soluções de Bombeamento distribuído substituem as bombas centralizadas de maiores dimensões e as válvulas de controlo e equilibragem que consomem energia por bombas inteligentes de menor dimensão, colocadas em cada piso do edifício. O resultado é uma poupança de energia substancial e um clima interior mais confortável.