Articol
Cum să verificați presiunea apei
Dacă ați avut vreodată un duș cu presiune scăzută, a trebuit să suportați conductele zgomotoase, să alegeți între a pune mai întâi mașina de spălat vase sau rufele la spălat ori ați avut de-a face cu o toaletă la care apa curge prea mult timp, probabil că ați trăit suportând o presiune scăzută și/sau fluctuantă a apei.
Iată pașii cheie pe care îi puteți face pentru a verifica presiunea apei la domiciliu și debitul de apă, precum și câteva remedii simple pe care le puteți face singuri pentru a îmbunătăți presiunea apei.
Ce este presiunea scăzută a apei și cum să măsurați presiunea apei la domiciliu?
Dacă vă confruntați cu o presiune scăzută sau fluctuantă a apei la domiciliu, este important să descoperiți cauza principală înainte de a decide că trebuie să instalați conducte și pompe noi. În majoritatea cazurilor, există o mulțime de motive pentru care unele lucruri din casa dumneavoastră nu funcționează așa cum ar trebui – și o mulțime de remedii simple care pot fi aplicate.
Ce este o presiune scăzută a apei?
Presiunea scăzută a apei înseamnă că debitul de apă prin conducte este slab, lent și, în general, ineficient, afectând robinetele și instalațiile din locuința dumneavoastră. Acest lucru face ca activitățile zilnice precum dușul, spălatul vaselor și utilizarea electrocasnicelor precum mașinile de spălat rufe și mașinile de spălat vase să fie mai puțin plăcute sau eficiente.
Care sunt cauzele presiunii scăzute a apei?
Presiunea apei poate varia foarte mult în funcție de diverși factori, cum ar fi locația, momentul din zi și proximitatea față de rețeaua de alimentare cu apă. De exemplu, dacă locuiți în vârful unui deal, este probabil ca presiunea apei să fie mai slabă, deoarece apa trebuie să se opună gravitației pentru a ajunge în locuința dumneavoastră.
Pe de altă parte, dacă locuiți la baza unui deal, debitul de apă va fi probabil mai puternic, deoarece gravitația va ajuta la distribuirea apei către proprietatea dumneavoastră. În mod similar, presiunea apei poate fi scăzută în timpul orelor de utilizare de vârf, cum ar fi dimineața devreme sau seara, când oamenii își udă adesea grădinile.
Cum se măsoară presiunea apei?
Presiunea apei din casă se măsoară în bari, o unitate metrică echivalentă cu 14,5 PSI (Pounds per Square Inch – livre pe inch pătrat). În termeni mai simpli, barii indică puterea apei care curge prin țevi. Un bar este forța necesară pentru a ridica apa la o înălțime de zece metri.
Ce înseamnă o presiune bună/normală a apei?
De obicei, presiunea apei într-o proprietate rezidențială variază de la 45 la 80 PSI. Dacă valoarea este mai mică de 40, probabil veți avea un debit mai slab al apei de la robinete și în instalații. O presiune mai mare de 80 poate deteriora aparatele electrocasnice și armăturile în timp. Păstrarea acesteia la aproximativ 50 este adesea punctul preferat, ajutându-vă să vă bucurați de un debit de apă adecvat în întreaga casă.
Cu toate acestea, nu toate locuințele sunt la fel, iar cerințele de presiune a apei depind de dimensiunea acestora, de numărul de instalații, de sistemul de instalații sanitare existent și de multe alte aspecte.
Prin urmare, este esențial să știți cum să verificați presiunea apei la domiciliu, să o reglați corespunzător și să vă asigurați că satisface nevoile tuturor membrilor familiei și ale activităților casnice.
Cum îmi testez presiunea apei?
Destul de des, presiunea scăzută a apei nu are legătură cu sistemul local de distribuție a apei, ci mai degrabă cu ceva de acasă. Vecinii dumneavoastră s-au confruntat cu aceleași probleme? Fiecare dintre dispozitivele care utilizează apă din casa dumneavoastră indică o presiune scăzută?
Dacă răspunsul la ambele întrebări este afirmativ, problema este probabil la nivelul municipalității. Dacă răspunsul este nu, atunci este timpul să testați presiunea apei în patru pași simpli:
- Investiți într-un manometru pentru apă.
- Mergeți afară la robinetul de apă, scoateți furtunul și înșurubați manometrul de testare pe robinet, asigurându-vă că fața manometrului este vizibilă.
- Deschideți robinetul și citiți valoarea indicată. Aceasta reprezintă presiunea cu care intră apa în casa dumneavoastră (de la un sistem de utilități publice sau de la o fântână).
- Notați citirea pentru a o putea compara cu citirile viitoare atunci când presiunea apei pare a fi diferită (mai mică sau mai mare).
Investiția într-un manometru nu este doar o idee excelentă pentru testare, ci și pentru localizarea scurgerilor supărătoare din sistemul de instalații sanitare al locuinței dumneavoastră.
Puteți să verificați dacă există scurgeri lăsând toate robinetele închise (inclusiv oprind toate aparatele care consumă apă, cum ar fi mașinile de spălat vase și mașinile de spălat rufe) și închizând robinetul principal de apă al casei. Dacă presiunea rămâne constantă timp de o oră, instalațiile sanitare ale locuinței dumneavoastră sunt probabil fără scurgeri. Dacă presiunea scade cu mai mult de trei PSI, este posibil să existe o scurgere și să fie nevoie să contactați un instalator.
Test pas cu pas pentru verificarea debitului de apă
O altă opțiune este un test al debitului de apă pe care îl puteți face dumneavoastră – tot ce vă trebuie este un calculator, șase secunde și veți afla debitul:
- Asigurați-vă că aveți echipamentul necesar – un vas de apă de 1 sau 2 litri, cronometru și calculator.
- Puneți vasul de apă sub robinetul de la baie sau de la duș, pe care îl deschideți timp de șase secunde.
- Calculați numărul de litri pe minut. Măsurați cantitatea de apă din vas și înmulțiți numărul (în litri) cu 10. Veți obține astfel debitul (de exemplu, 0,7 litri x 10 = 7 litri pe minut)
Un debit mai mic de 10 litri pe minut indică o presiune scăzută. Dacă este de 10-15 litri? Presiunea este acceptabilă, dar poate fi îmbunătățită. Dar dacă este mai mare de 15 litri? Presiunea este una bună.
Soluții rapide pentru presiunea scăzută a apei
Descoperirea unei presiuni scăzute a apei în casa dumneavoastră poate fi îngrijorătoare, dar nu este cazul să intrați în panică. Este important să înțelegeți că pot exista mai multe motive în spatele presiunii scăzute a apei: de la acumularea de sedimente sau calcar în boiler, până la prea multe coturi în conductele sanitare. Cu toate acestea, iată câteva soluții simple care vă pot ajuta să creșteți presiunea apei în casă.
1: Verificați robinetul de închidere
Robinetul de închidere controlează cantitatea de apă care vine de la robinetul apometrului și poate fi montat în mai multe locuri. Verificați robinetul de închidere pentru a vedea dacă este deschis corect.
2: Aeratoare, capete de duș sau țevi înfundate
Când a fost ultima dată când ați curățat temeinic capul de duș sau robinetele? Este posibil să nu poată funcționa conform așteptărilor din cauza acumulării de sedimente. De asemenea, ar trebui să verificați țevile pentru acest lucru, mai ales dacă au peste 20 de ani (oțel), peste 40 de ani (alamă) sau peste 50 de ani (cupru).
3: Scurgeri ascunse
Dacă suspectați că scurgerile sunt problema, verificați boilerul, furtunurile flexibile pe care le aveți și fiecare robinet de sub fiecare chiuvetă. Scurgerea ar putea proveni și de la o țeavă înghețată din spatele unui perete. De asemenea, puteți să opriți la un moment dat toate aparatele care utilizează apă și să verificați contorul de apă. Dacă contorul arată că apa este încă în mișcare, aceasta va fi încă o dovadă că există scurgeri. În toate cazurile, recomandăm intervenția unui instalator.