Articol

De ce am presiune scăzută la apă? Ghid pentru proprietarii de locuințe

Ați intrat vreodată la duș, gata să vă spălați de murdăria și stresul de peste zi, doar pentru a constata că debitul redus este abia suficient pentru a vă uda corpul sau pentru a vă spăla părul de șampon? Aceste situații pot fi frustrante și nesatisfăcătoare, mai ales atunci când perturbă rutina care îi ajută pe fiecare să ajungă la școală, la serviciu sau în pat la timpul potrivit.

Scăderea presiunii apei este o problemă frecventă în locuințe și pot exista multe motive pentru care vă întrebați: „De ce este presiunea apei scăzută?” Vestea bună este că, uneori, puteți rezolva singuri cauza. Pentru probleme mai dificile, poate fi necesar să cereți ajutorul vecinilor, furnizorului de apă sau unui instalator.

Ce cauzează presiunea scăzută a apei în întreaga casă?

Presiunea apei determină „viteza” cu care apa curge de la robinete. Aceasta poate fi măsurată în „bari” sau „livre pe inch pătrat” (pound per square inch – PSI). Un bar este o unitate metrică aproximativ echivalentă cu 14,5 PSI. Presiunea obișnuită a apei ar trebui să se încadreze între 45 și 80 PSI, iar sub 40 PSI este considerată scăzută. Dacă nu aveți un contor de apă, puteți cere companiei furnizoare de apă să vă măsoare presiunea apei sau puteți utiliza un manometru pentru a o măsura singuri.

Problemele cu infrastructura sistemului de apă, cererea mare de apă în locuință și acumularea de minerale sunt cauze comune ale presiunii scăzute a apei. În unele cazuri, insuficienta alimentare cu apă la nivel municipal poate sta la baza problemelor legate de debitul apei.

Nu aveți timp să investigați? Aflați mai multe despre modul în care o soluție de creștere a presiunii poate face din confortul apei un standard în casa dumneavoastră. Obțineți astăzi presiunea perfectă a apei.

Protejați-vă casa împotriva unei scăderi a presiunii apei

Faptul de a fi prevăzători vă poate ajuta să mențineți alimentarea cu apă la un nivel ridicat în timp ce vă desfășurați activitățile zilnice. Pompele noastre de recirculare a apei pot asigura familiei dumneavoastră o presiune fiabilă și constantă a apei, astăzi și în fiecare zi. 

Obțineți astăzi presiunea perfectă a apei. 

 

10 motive obișnuite pentru o presiune scăzută a apei în locuința dumneavoastră 

Iată care sunt cele mai frecvente motive pentru care presiunea apei poate fi scăzută.

Haideți să ne ocupăm mai întâi de lucrurile principale:

1: Robinetele sunt parțial deschise sau complet închise

Dacă presiunea apei este mai scăzută decât în mod normal, este posibil ca robinetul principal al casei sau robinetul contorului de apă să nu fie deschise complet. 

2: Există probleme la alimentarea cu apă 

În timpul perioadelor deosebit de calde, municipalitatea poate distribui apa astfel încât să se asigure că este suficientă pentru toată lumea pe parcursul zilei. Întrebați-vă vecinii și contactați furnizorul de apă ca primă măsură de precauție.

Un sistem de creștere a presiunii apei este o soluție ideală pentru următoarele situații:

3: Orașul dumneavoastră are noi reglementări

Furnizorul poate lua măsuri conform reglementărilor actualizate ale orașului privind utilizarea apei, ceea ce poate duce la scăderea presiunii apei în locuința dumneavoastră. 

4: Activitățile de familie presupun un consum ridicat de apă

Deși funcționarea unuia sau a două robinete simultan nu ar trebui să afecteze presiunea apei, activitățile care necesită mai multă apă – cum ar fi spălatul vaselor, spălatul rufelor și dușul în același timp – pot însemna mai puțină apă pentru fiecare.

5: Utilizați o conductă de apă în comun cu vecinii

Dacă apa este împărțită între mai multe gospodării, puteți observa o presiune mai scăzută a apei atunci când vecinul dumneavoastră face duș sau își spală mașina.

În aceste situații, va trebui să faceți puțină curățenie:

6: Există un dispozitiv care funcționează defectuos 

Vă confruntați cu presiunea scăzută a apei într-un singur loc sau doar în câteva locuri? Robinetul sau capul de duș ar putea fi murdar, blocat sau ruginit. 

7: Există depuneri de minerale

În zonele cu „apă dură”, un strat albicios-gri, denumit „depunere de calcar” poate bloca fluxul de apă atât în conducte, cât și pe suprafețele aparatelor electrocasnice. 

În unele cazuri, este timpul să contactați un instalator pentru ajutor:

8: Altceva vă înfundă țevile

Dacă există obiecte blocate în țevi, cum ar fi textile sau bijuterii, acestea nu pot furniza apa la fel de eficient. 

9: Țevile sunt corodate

Țevile de apă confecționate din oțel galvanizat au o durată de viață de aproximativ 20 de ani. Este posibil să observați o scădere a presiunii apei pe măsură ce acestea se apropie de sfârșitul duratei lor de viață. 

10: Vă confruntați cu o scurgere

Din păcate, pot apărea scurgeri neplăcute! Este posibil să existe mai multe țevi care au scurgeri. Mai întâi, examinați instalația pentru a vedea dacă puteți găsi singuri sursa scurgerii.

 

Ce urmează?

Dacă nu puteți găsi cauza presiunii scăzute a apei în locuința dumneavoastră, încercați să contactați compania de apă sau un instalator pentru a cere ajutor. De asemenea, este posibil să aveți nevoie de o pompă de creștere a presiunii pentru a mări debitul de apă!