ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Întrebare: De ce se recomandă o verificare anuală a presiunii de preîncărcare în rezervorul de presiune integrat al SCALA2?
Răspuns:
Efectuarea unei verificări anuale a presiunii de pre-încărcare în rezervorul de presiune integrat al SCALA2 este esențială pentru performanțe optime. În timpul funcționării, pompa se va opri și va porni, provocând mișcarea membranelor din rezervor. Acest lucru permite moleculelor de aer să scape și, în timp, acest lucru va reduce presiunea. Este esențial să vă asigurați că presiunea de preîncărcare este setată corect în timpul instalării, în mod ideal la 70% din valoarea nominală/presiunea de descărcare dorită, fără a o depăși niciodată. Nemenținerea presiunii adecvate de preîncărcare poate duce la probleme precum funcționare zgomotoasă, presiune fluctuantă, risc crescut de deteriorare și consum mai mare de energie.
Informații suplimentare:
Aflați mai multe despre: