Članak

Zašto je moj pritisak vode nizak? Vodič za vlasnike kuća

Da li ste ikada zakoračili pod tuš, spremni da operete prljavštinu i stres tokom dana, samo da biste otkrili da je mali protok jedva dovoljan da pokvasi vaše telo ili ispere šampon iz vaše kose? Ove situacije mogu biti frustrirajuće i nezadovoljavajuće, posebno kada remete rutinu koja pomaže svima da stignu do škole, posla i spavanja na vreme.

Doživljaj  pada pritiska vode  je uobičajen problem u kućama i može biti mnogo razloga zbog kojih se zapitate: „Zašto je moj pritisak vode nizak?“ Dobra vest je da ponekad možete sami da rešite uzrok. Za složenije probleme, možda ćete morati da pitate komšije, svog snabdevača vodom ili vodoinstalatera za pomoć.

Šta uzrokuje nizak pritisak vode u celoj kući?

Pritisak vode određuje brzinu kojom voda teče iz vaših slavina.  Može da se meri u „barima“ ili „funtima po kvadratnom inču“ (PSI). Bar je metrička jedinica koja je otprilike ekvivalentna 14,5 PSI. Tipični pritisak vode treba da bude između 45-80 PSI, a ispod 40 PSI se smatra niskim. Ako nemate vodomer, možete zamoliti svoju vodovodnu kompaniju da vam izmeri pritisak vode ili koristite probni merač da biste ga sami izmerili.

Problemi sa infrastrukturom sistema za vodu, velika potražnja za vodom u vašem domu i nakupljanje minerala su uobičajeni uzroci niskog pritiska vode. U nekim slučajevima, slabo vodosnabdevanje može biti u srcu problema sa protokom vode.

Nemate vremena za istragu? Saznajte više o tome kako rešenje za povišenje pritiska može da učini udobnost vode standardom u vašem domu. Dobijte savršen pritisak vode danas.

Čuvajte svoj dom od pada pritiska vode

Biti proaktivan može vam pomoći da zadržite dobad dovod vode dok obavljate dnevne aktivnosti. Naše pumpe za recirkulaciju vode mogu da obezbede da vaša porodica dobije pouzdan, dosledan pritisak vode danas i svakog dana. 

Dobijte savršen pritisak vode danas. 

 

10 uobičajenih razloga za nizak pritisak vode u vašoj kući 

Evo najčešćih razloga zbog kojih možete da doživite nizak pritisak vode.

Prvo da se pobrinemo za osnovno:

1: Vaši ventili su delimično ili potpuno zatvoreni

Ako imate niži pritisak vode od normalnog, moguće je da vaš glavni kućni zaporni ventil ili ventil vodomera nisu otvoreni do kraja. 

2: Ima problema sa vašim snabdevanjem vodom 

Tokom perioda posebno vrućeg vremena, vaša opština može da ograniči vodu kako bi osigurala da je ima dovoljno za sve tokom dana. Pitajte svoje komšije i kontaktirajte snabdevača vodom kao prvu liniju odbrane.

Sistem za povišenje pritiska vode je idealno rešenje za sledeće situacije:

3: Vaš grad ima nove propise

Vaš snabdevač možda reaguje na ažurirane propise o vodi u vašem gradu, što može dovesti do nižeg pritiska vode u vašem domu. 

4: Porodične aktivnosti imaju veliku potražnju za vodom

Iako istovremeno pokretanje jedne ili dve slavine ne bi trebalo da utiče na pritisak vode, višestruke aktivnosti koje zahtevaju veliku količinu vode - kao što je pranje sudova, pranje veša i tuširanje u isto vreme - mogu značiti manje vode za cirkulisanje.

5: Delite vodovod sa komšijama

Ako je vaša voda podeljena između više domaćinstava, možete doživeti niži pritisak vode kada se vaš komšija tušira ​​ili pere automobil.

U ovim scenarijima, moraćete da obavite neko čišćenje:

6: Postoji neispravan uređaj 

Da li imate nizak pritisak vode na samo jednom ili samo nekoliko mesta? Vaša slavina ili glava tuša su možda prljavi, začepljeni ili zarđali. 

7: Dolazi do nakupljanja minerala

Na mestima sa „tvrdom vodom“, beličasto-sivi premaz koji se zove kamenac može da blokira protok vode i u cevima i na površinama uređaja. 

U nekim slučajevima, vreme je da kontaktirate vodoinstalatera za pomoć:

8: Nešto drugo vam začepljuje cevi

Ako se nešto zaglavilo u cevima, poput tekstila ili nakita, one ne mogu tako efikasno da isporuče vodu. 

9: Cevi su korodirane

Vodovod od pocinkovanog čelika može trajati samo oko 20 godina. Možda ćete primetiti pad pritiska vode kako se bliži kraju svog života. 

10: Dolazi do curenja

Nažalost, dešavaju se neprijatna curenja! Moguće je imati više od jedne cevi koja curi. Osvrnite se oko sebe i vidite da li prvo sami možete pronaći izvor curenja.

 

Šta je sledeće?

Ako ne možete da pronađete uzrok niskog pritiska vode u vašem domu, pokušajte da kontaktirate vodovodnu kompaniju ili vodoinstalatera da zatražite pomoć. Takođe možete imati koristi od pumpe za povećanje protoka vode!