Kaj če bi lahko natančno zagnali obtočne črpalke na podlagi vseh kritičnih dejavnikov črpalke in sistema ter zmanjšali število povratnih klicev?

Vsak ogrevalni sistem je edinstven, včasih pa je treba upoštevati skrite dejavnike, zato je doseganje največje učinkovitosti sistema z natančnim zagonom zahtevna naloga. Če bi torej lahko izbirali med tem, da bi ostali pri starih metodah ali se odločili za nekaj novega, kar bo izjemno optimiziralo zagon, zagotovilo udobje strank in zmanjšalo porabo energije – bi ostali ali izbrali ALPHA GO? 

Izbrali bi novo črpalko Grundfos ALPHA GO

Z mobilno vodeno nastavitvijo prek aplikacije Grundfos GO in samo dvema intuitivnima različicama obtočne črpalke je vaš prihodnji zagon optimiziran. Z aplikacijo Grundfos GO za obtočne črpalke, ki je vedno pri roki, lahko zagotovite optimalno delovanje sistema in maksimalno udobje za svoje stranke. Vodena namestitev vam pomaga najti pravi način krmiljenja in pravilno nastavitveno vrednost katere koli obtočne črpalke. V nekaj preprostih korakih vas vodena nastavitev popelje skozi zagon, pri čemer upošteva vse kritične dejavnike črpalke in sistema, tako da dobite najbolj natančen rezultat. S črpalko Grundfos ALPHA GO ste lahko prepričani, da boste zmanjšali število povratnih klicev zaradi nepravilno zagnane obtočne črpalke.

Vodena nastavitev prek aplikacije Grundfos GO vam omogoča:

  • Zmanjšanje porabe energije.

  • Zagotovitev udobja.

  • Zmanjšanje število povratnih klicev.

  • Natančen zagon obtočnih črpalk na podlagi vseh kritičnih dejavnikov črpalke in sistema.   

  • Zagotovitev popolnega ravnovesja med ogrevanjem in udobjem z inteligentnimi funkcijami, ki se brezhibno prilagodijo vsaki namestitvi.

  • Zagotovite, da obtočna črpalka ne porabi več kot 55 % energije. 

Prihodnost je pred vrati.

Povratne klice je mogoče nadomestiti z učinkovitejšim in podatkovno utemeljenim zagonom. 95 % porabe energije in odtisa obtočne črpalke je povezanih z njenim delovanjem. Grundfosova vodena nastavitev za obtočne črpalke vam omogoča, da zmanjšate število povratnih klicev in svoji strani omogočite prihranek energije do 55 %. 

Zakaj bi ostali, če pa lahko s črpalko Grundfos ALPHA GO postanete najboljši strokovnjak, kar ste lahko?

Grundfos GO

Z aplikacijo Grundfos GO za obtočne črpalke boste vodeni skozi postopek zagona in si zagotovili natančen zagon. Vodena namestitev vam pomaga najti pravi način krmiljenja in pravilno nastavitveno vrednost katere koli obtočne črpalke. Aplikacija vas vodi skozi zagon, pri čemer upošteva vse kritične dejavnike črpalke in sistema. 

Raziščite našo ponudbo izdelkov

Črpalki Grundfos ALPHA1 GO in ALPHA2 GO imata revolucionarne nove funkcije, ki bodo izjemno optimizirale vaš delovni tok.


Grundfos ALPHA1 GO

Spoznajte Grundfos ALPHA1 GO – visokokakovostno obtočno črpalko s funkcijami, ki zagotavljajo najvišjo zmogljivost. Črpalka ALPHA1 GO je primerna za zamenjavo integriranih črpalk UPS in samostojnih obtočnih črpalk. Ponuja veliko izbiro novih in izboljšanih funkcij, kot so:

  • Združljivost za zamenjavo integriranih in samostojnih črpalk

  • Samoodzračevanje

  • Zaščita pred suhim tekom 

  • Robustni zagon


Grundfos ALPHA2 GO

Izvedite več o črpalki Grundfos ALPHA2 GO - vrhunska izbira, ki ponuja visoko zmogljivost in funkcije, zasnovane za reševanje vsake situacije. Črpalka ALPHA2 GO je namenjena zamenjavi samostojnih in integriranih obtočnih črpalk UPM3 in UPM4. Poleg funkcij črpalke ALPHA1 GO ima ALPHA2 GO tudi naslednje: 

  • Vodena namestitev

  • Dnevnik opozoril in alarmov 

  • Zaznavanje zraka in odzračevanje

  • Uravnoteženje

  • Izboljšana funkcija AUTOADAPT

150,000 strokovnjakov vedo najboljše!

Na tisoče vaših sodelavcev inštalaterjev se je že prijavilo na Grundfos za inštalaterje. Pridružite se jim brezplačno in pridobite neomejen dostop do orodij, usposabljanja in znanja. Prav tako boste med prvimi, ki bodo izvedeli za prihajajoče izdelke in ekskluzivne dogodke.