Kako opraviti vodeno namestitev z izračunano nastavitveno vrednost za črpalko ALPHA2 GO z aplikacijo Grundfos GO v novi namestitvi

Pri nameščanju črpalke ALPHA2 GO v novo instalacijo vas aplikacija Grundfos GO vodi skozi postopek zagotavljanja natančnega zagona z vodeno namestitvijo. V tem videoposnetku z navodili po korakih si lahko ogledate, kako izberete namestitev z izračunom. To je potrebno, kadar funkcija AUTOADAPT ni priporočena nastavitev ali možnost za namestitev.

Grundfos GO

Z aplikacijo Grundfos GO za obtočne črpalke boste vodeni skozi postopek zagona in si zagotovili natančen zagon. Vodena namestitev vam pomaga najti pravi način krmiljenja in pravilno nastavitveno vrednost katere koli obtočne črpalke. Aplikacija vas vodi skozi zagon, pri čemer upošteva vse kritične dejavnike črpalke in sistema. 

150,000 strokovnjakov vedo najboljše!

Na tisoče vaših sodelavcev inštalaterjev se je že prijavilo na Grundfos za inštalaterje. Pridružite se jim brezplačno in pridobite neomejen dostop do orodij, usposabljanja in znanja. Prav tako boste med prvimi, ki bodo izvedeli za prihajajoče izdelke in ekskluzivne dogodke.