NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Pitanje: Šta znači greška E1 na mojoj ALPHA GO pumpi i kako je mogu popraviti?

Odgovor:

Greška E1 na ALPHA GO pumpama (ALPHA1 GO i ALPHA2 GO) ukazuje na to da je pumpa blokirana . Kada se to dogodi, crvena LED lampica će se upaliti, signalizirajući alarm koji zahtijeva hitnu pažnju. Ovaj događaj se zapisuje u dnevnik događaja ALPHA2 GO kao Kod 51 i biće prikazan u Grundfos GO aplikaciji.

Zašto se ovo dešava?

  • Naslage ili ostaci su se nakupili unutar pumpe, što sprečava okretanje rotora.
  • Kontaminacija sistema ili loš kvalitet vode mogu vremenom dovesti do blokada.

Kako to popraviti:

Samo kvalifikovani stručnjak treba da obavlja takav posao.

  1. Izolujte pumpu
  2. Skinite glavu pumpe
  3. Uklonite naslage

Važno: Samo kvalifikovani stručnjak treba da pokuša da odblokira pumpu. Ako niste obučeni, obratite se Grundfos servisu za pomoć.

Dodatne informacije: