NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Pitanje: Šta znači greška E3 na mojoj ALPHA GO pumpi i kako je mogu popraviti?

Odgovor:

Greška E3 na ALPHA GO pumpama (uključujući ALPHA1 GO i ALPHA2 GO) može ukazivati ​​na dvije različite situacije , ovisno o boji LED diode:

Slučaj 1: Žuta LED dioda + E3
Ako žuta LED lampica svijetli s greškom E3 (kod 43 u Grundfos GO aplikaciji), pumpa prisilno pumpa . To znači da voda teče kroz pumpu iako je isključena. Ovo se obično dešava zato što druge pumpe ili eksterni izvori u sistemu stvaraju protok kroz neaktivnu pumpu. Lijek:

  1. Provjerite sistem da li su nepovratni ventili ispravno postavljeni.
  2. Provjerite sistem na neispravne nepovratne ventile i po potrebi ih zamijenite.

Važno: Ovo je Upozorenje, a ne alarm, pumpa nije oštećena, ali sistem možda neće raditi kako je predviđeno dok se problem ne riješi.

Slučaj 2: Crvena LED dioda + E3
Ako crvena LED lampica svijetli s greškom E3 , pumpa je zaustavljena zbog:

  1. Prenapon (Kod 4 u Grundfos GO aplikaciji)
    Napon napajanja pumpe je previsok. Provjerite da li je napajanje unutar navedenog raspona.
  2. Interna greška (kod 72, kod 76 i kod 85 u Grundfos GO aplikaciji)
    Zamijenite pumpu ili kontaktirajte Grundfos.
  3. Konfiguracija pumpe je oštećena ili nedostaje (Kod 132 u Grundfos GO aplikaciji)
    Konfiguracijska datoteka je oštećena ili nedostaje. Ponovo se povežite s Grundfos GO i ponovite konfiguraciju.

Specifični kodovi za greške E3 mogu se vidjeti u dnevniku događaja u aplikaciji Grundfos GO, međutim, ovo se odnosi samo na cirkulacione pumpe ALPHA2 GO.

Dodatne informacije: