NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA
Pitanje: Šta znači greška E4 na mojoj ALPHA GO pumpi i kako je mogu popraviti?
Odgovor:
Greška E4 na ALPHA GO pumpama (ALPHA1 GO i ALPHA2 GO) ukazuje na alarm za rad na suho . To znači da je pumpa otkrila da radi bez dovoljne količine vode, što može uzrokovati štetu ako se ne ispravi. Kada se to dogodi, crvena LED lampica će se upaliti i pumpa će se automatski zaustaviti radi samozaštite. Zapisnik događaja ALPHA2 GO će zabilježiti ovaj alarm kao Kod 57 i bit će vidljiv u Grundfos GO aplikaciji.
- Sistem nije napunjen dovoljno tečnosti.
- Zračni džepovi u sistemu sprječavaju pravilan protok vode.
- Nepravilno puštanje u rad ili odzračivanje nakon instalacije.
Kako to popraviti:
- Napunite sistem tačnom količinom tečnosti prema specifikacijama.
- Odzračite pumpu kako biste uklonili zrak iz sistema.
a. Za ALPHA2 GO: Koristite Grundfos GO aplikaciju za pokretanje ciklusa odzračivanja (Postavke → Odzračivanje sistema i pumpe → Postavite trajanje na 10 minuta → Pokrenite odzračivanje).
b. ALPHA1 GO nema ventilaciju putem aplikacije. Odzračivanje se mora izvršiti ručno tokom puštanja u rad slijedeći korake u priručniku za instalaciju . - Ponovo pokrenite pumpu i pratite rad kako biste osigurali normalan protok.
Savjet: Uvijek provjerite ima li curenja ili ulaska zraka nakon ponovnog punjenja sistema kako biste spriječili buduće probleme sa radom na suho.
Važno: Ne ignorišite ovaj alarm, pumpa neće nastaviti s radom dok se problem ne riješi.
Dodatne informacije:
Za više informacija pogledajte Upozorenja i alarmi Ecademy modula za ALPHA GO ili stranicu proizvoda ALPHA2 GO .