NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA
Pitanje: Šta znači greška E9 na mojoj ALPHA GO pumpi i kako je mogu popraviti?
Odgovor:
Greška E9 na ALPHA GO pumpama (uključujući ALPHA1 GO i ALPHA2 GO) označava da je detektovan eksterni signal, ali nije aktiviran u Grundfos GO aplikaciji . Kada se to dogodi, žuta LED lampica će se upaliti, signalizirajući upozorenje . Pumpa nastavlja s radom, ali vanjska upravljačka funkcija ne funkcionira kako je predviđeno. Ovaj događaj se zapisuje u dnevnik događaja ALPHA2 GO kao Kod 25 i može se vidjeti u Grundfos GO aplikaciji.
Zašto se ovo dešava?
- Pumpa je povezana na vanjski signalni ulaz, ali ta funkcija nije omogućena u aplikaciji.
- Nepravilno podešavanje tokom puštanja u rad.
Kako to popraviti:
- Otvorite Grundfos GO aplikaciju i povežite se sa svojom pumpom.
- Idite na Vođeno podešavanje i aktivirajte kontrolu vanjskog signala. Napomena : Ako će se pumpa koristiti kao zamjenska pumpa, replicirajte konfiguraciju stare pumpe pomoću alata GO Replace.
- Potvrdite da je vanjski signal ispravno konfiguriran i da funkcionira.
Dodatne informacije:
Za više informacija pogledajte Upozorenja i alarmi Ecademy modula za ALPHA GO ili stranicu proizvoda ALPHA2 GO .