NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Pitanje: Zašto se preporučuje godišnja provjera pritiska predpunjenja u integrisanom rezervoaru pod pritiskom SCALA2?

Odgovor:

Izvođenje godišnje provjere pritiska predpunjenja u integrisanom rezervoaru pod pritiskom SCALA2 ključno je za optimalne performanse. Tokom rada, pumpa će se zaustavljati i pokretati, uzrokujući pomjeranje membrana unutar rezervoara. To omogućava da molekule zraka izađu, a s vremenom će se tako smanjiti pritisak. Od ključne je važnosti osigurati da je pritisak predpunjenja ispravno postavljen tokom ugradnje, idealno na 70% vrijednosti zadane vrijednosti/željenog pritiska pražnjenja, šta se nikada ne smije prekoračiti. Neodržavanje odgovarajućeg pritiska predpunjenja može dovesti do problema kao što su bučni rad, fluktuirajući pritisak, povećan rizik od oštećenja i veća potrošnja energije.

Dodatne informacije: