Soluciones digitales
Hoy en día, para comprender mejor el mundo se recogen datos en todo momento, de manera continua. A pesar de ello, probablemente se gasta demasiado tiempo y energía en la recogida de los datos y no en su transformación en información útil y valiosa. Tan solo el 1% de los datos que se crean hoy en día se aprovecha eficazmente. Pero ¿y si tu empresa de suministro de agua y saneamiento pudiera aprovechar los datos de diferentes fuentes y emplearlos de la mejor forma para predecir, priorizar y planificar eventos?
Transformando juntos el agua
Las tecnologías digitales han ayudado a crear oportunidades infinitas para trabajar de manera más inteligente, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y energía. Debido a la problemática asociada al cambio climático y a la disponibilidad de recursos, las empresas de gestión de abastecimiento de agua y del agua residual se encuentran en un punto de inflexión. Es necesario hallar nuevas soluciones: el enfoque del pasado ya no funciona para resolver los retos de hoy y de mañana.
En Grundfos aspiramos a colaborar con las empresas tanto de abastecimiento de agua como de saneamiento de aguas residuales para impulsar una revolución del agua mediante información, experiencia y soluciones integrales autónomas de valor incomparable. Queremos ser el socio de referencia para las soluciones hidráulicas y ayudar a nuestros clientes, a las organizaciones relevantes del sector y a la comunidad internacional a transformarse para crear un futuro sostenible.
Te ayudamos en tu transformación con soluciones de gestión del agua más sostenibles, inteligentes y optimizadas sin hacer concesiones en materia de fiabilidad de los sistemas y tiempos de actividad. Con una trayectoria de más de veinte años de desarrollo impulsado por los datos extraídos del funcionamiento del sistema, somos expertos en conectividad, gestión de datos e IA, y sabemos aplicarlos de la forma que más beneficia a las empresas del sector del agua.
Descubre nuestras soluciones digitales
El sector del agua, a nivel internacional, se está lanzando a una transformación digital mediante la adopción de una gama de tecnologías para la detección remota, la gestión de los recursos y el análisis predictivo. Descubre las soluciones digitales que te ayudarán a vencer los desafíos en materia de abastecimiento de agua y gestión de aguas residuales.
Ras Al Khaimah ahorra un 20 % en energía y un 12 % en OPEX
La supervisión en tiempo real, los controles específicos y las bombas de velocidad variable redujeron considerablemente el consumo energético y el gasto en mano de obra. Además, el mantenimiento predictivo hizo posible la disminución de los costes de mantenimiento y reparación.
Averigua cómo con este case story en inglés:
Un municipio noruego toma las riendas de la gestión de su agua residual
Una solución integral de gestión de aguas residuales permite a los operarios a cargo de los equipos de bombeo supervisar y administrar de manera segura y fiable las bombas mediante una conexión a Internet, para ahorrar energía y ganar tranquilidad.
Averigua cómo con este case story en inglés:
La asociación de suministro de agua de Rottal ahorra un 30% en energía
Este proveedor de agua potable alemán puso en marcha un sistema de distribución bajo demanda que incluye grupos de presión, un controlador, sensores y mucho más. El resultado: un ahorro energético del 30%, menores roturas de tuberías, menos fallos de suministro y una importante reducción de las pérdidas de agua.
¿Cómo podemos ayudarte?
Tanto si estás interesado en comprar un producto como si solo buscas el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarte a sacar el máximo partido de tu solución de bombeo. No dudes en ponerte en contacto si necesitas asistencia.