¿Tienes curiosidad por saber cómo trabajamos profesionalmente con el sonido y el ruido que emiten tus bombas?

Como instalador, garantizar que los sistemas de aumento de presión de agua funcionen silenciosamente es fundamental para la satisfacción del cliente. Sin embargo, el ruido de las tuberías o de la bomba de refuerzo es molesto e indica problemas en el sistema de suministro de agua. Dado que el ruido se transmite fácilmente a través de las estructuras y los componentes del sistema de suministro de agua, puede resultar difícil identificar la fuente del problema. Comprender las causas del ruido e implementar soluciones efectivas puede mejorar la comodidad y la eficiencia. A continuación, se incluye una guía práctica para ayudarte a reducir el ruido en estos sistemas:

Causas comunes del ruido

  1. Tecnología de bombas obsoleta: Las bombas más antiguas, enfriadas por ventilador, pueden generar vibraciones y ruidos importantes que pueden propagarse por todo el sistema.
  2. Problemas de control de la bomba: Un control ineficiente de la bomba puede provocar que la bomba funcione a máxima velocidad continuamente, incluso cuando no se utiliza agua, lo que genera ruido excesivo.
  3. Instalación incorrecta: Las bombas mal aseguradas pueden transmitir ruido a través de la estructura del edificio.

Soluciones para reducir el ruido

  1. Reemplazar por bombas modernas: Recomendamos cambiar a bombas de aumento de presión de agua de velocidad variable equipados con motores sin escobillas. Recomendamos Grundfos SCALA2, que está construido con tecnología de bomba multietapa y utiliza tecnología avanzada de refrigeración por agua para minimizar el ruido y las vibraciones. SCALA2 emite 44 db(A) en uso típico y es uno de los amplificadores de presión de agua más silenciosos del mercado; el nivel de ruido es comparable al de electrodomésticos como lavavajillas. Ten en cuenta que un pequeño cambio en dB(A) significa mucho para el oído humano. Redujimos la nueva generación de SCALA2 a 44 dB(A) y esta reducción de 3 dB(A) en la presión sonora en comparación con la generación anterior se tradujo en una reducción del ruido percibido del 50 % para el oído humano. Fuente
  2. Instalación segura: Asegúrate de que la bomba esté montada de forma segura sobre una superficie estable. Utiliza soportes o almohadillas antivibración para reducir la transmisión de vibraciones a través del edificio. Obtén las mejores prácticas y consejos esenciales sobre cómo instalar SCALA2.o Cómo instalar SCALA2.
  3. Conectores flexibles/Mangueras flexibles: Instala conectores flexibles entre la bomba y las tuberías. Estos conectores ayudan a absorber las vibraciones y reducen la transmisión de ruido a través de las tuberías. Sugerimos utilizar mangueras flexibles para garantizar el transporte seguro y sin contaminación de agua potable. Las mangueras flexibles de Grundfos están aprobadas para agua potable (WRAS) tanto para agua caliente como fría, y ofrecen una excelente resistencia a las torceduras y durabilidad con una construcción robusta que resiste la abrasión y el aplastamiento. Puedes encontrar más información sobre nuestras mangueras flexibles aquí.
  4. Mantenimiento regular: Informa a los clientes sobre la importancia del mantenimiento regular para garantizar el funcionamiento óptimo de la bomba. Revisa y reemplaza las piezas desgastadas, como los cojinetes y los sellos, para evitar el ruido causado por la degradación.
  5. Tamaño adecuado: Asegúrate de que la bomba tenga el tamaño adecuado para la demanda de agua. Una bomba de tamaño insuficiente puede tener dificultades para satisfacer la demanda, lo que genera un aumento del ruido. ¿Necesitas ayuda para dimensionar y seleccionar el amplificador de presión adecuado para la tarea? Descárgate nuestro Guía de Selección de Bomnas para la Presión de Agua Perfecta.
  6. Amortiguación de vibraciones: Lo ideal es instalar el producto sobre una base de goma que amortigüe las vibraciones para crear un ambiente más silencioso. Esto puede ayudar a amortiguar el ruido y las vibraciones en las estructuras.

 

Si se abordan estos problemas habituales y se aplican estas soluciones, se puede reducir significativamente el ruido en los sistemas de aumento de presión de agua, lo que se traducirá en clientes más satisfechos e instalaciones más eficientes. Si deseas saber cómo trabajamos profesionalmente con el sonido y el ruido que emiten nuestras bombas, mira este vídeo. Te explicará qué hemos cambiado en SCALA2 para convertirlo en uno de los amplificadores de presión más silenciosos del mundo.

Si tienes curiosidad y quieres saber más sobre SCALA2 – ¡Lee más aquí!