Por qué las soluciones prefabricadas son la mejor opción

En un sector de Data Centers en constante evolución, cada vez es más importante centrarse en factores como la eficiencia, la velocidad y la escalabilidad. Por esta razón, las soluciones prefabricadas se presentan como una buena alternativa para los Data Centers frente a la construcción tradicional in situ. En este artículo, analizaremos las razones.

El auge de la digitalización ha hecho que la demanda de almacenamiento de datos se dispare en los últimos años, lo cual ha influido y seguirá influyendo en los Data Centers. Por eso, la innovación es clave en el sector de los Data Centers, y los avances como las soluciones prefabricadas son la respuesta:

Para nosotros, el mensaje no podría ser más claro: el futuro es modular
Gabriel Companis, Global Application Specialist for Data Centers en Grundfos

“Al optar por módulos prediseñados y premontados en fábrica en lugar de construcciones personalizadas in situ, los propietarios de Data Centers pueden avanzar hacia un modelo más estandarizado e integrado. Disfrutarán de una mayor previsibilidad, menores costes y una implementación más rápida, lo que les permitirá seguir siendo competitivos en un entorno digital en constante cambio. Para nosotros, el mensaje no podría ser más claro: el futuro es modular”, explica Gabriel Companis, Global Application Specialist for Data Centers en Grundfos.

Además de las ventajas económicas, las soluciones prefabricadas ofrecen muchos otros beneficios clave. Los hemos resumido en seis.

Veamos todo de manera más detallada.

Seis razones por las que deberías considerar una solución prefabricada para tu Data Center

1. Eficiencia previsible

Una de las principales ventajas de las soluciones prefabricadas es que ayudan a las empresas a alcanzar la eficiencia energética deseada con mayor fiabilidad. Como se diseñan y prueban en entornos de fábrica controlados, se garantiza su rendimiento óptimo antes de que lleguen al emplazamiento.

2. Coste previsible

A diferencia de las construcciones tradicionales in situ, que suelen tener altos costes y retrasos en los proyectos, las soluciones prefabricadas presentan una estructura de costes definida. Como la mayoría del montaje se realiza en un entorno controlado, el riesgo de gastos imprevistos disminuye considerablemente. 

3. Escalabilidad y flexibilidad

Si esperas que tu Data Center crezca, pero no sabes con certeza cuáles serán las futuras demandas, las soluciones modulares son ideales para expandir tu infraestructura de refrigeración.

4. Portabilidad y compacidad

Las instalaciones tradicionales ocupan mucho espacio en el Data Center, lo que limita el lugar disponible para otras operaciones comerciales clave. Por el contrario, los sistemas prefabricados pueden instalarse en el exterior o en áreas de menor importancia, lo que permite aprovechar el espacio principal para la instalación de servidores y otra infraestructura clave. Además, si tuvieras que reubicar el Data Center, los sistemas prefabricados tienen la ventaja de ser portátiles.

5. Implementación rápida e integración perfecta

Los Data Centers convencionales pueden tardar años en construirse, lo que disminuye significativamente su velocidad de implementación. A diferencia de estos, los sistemas prefabricados se pueden implementar hasta un 40 % más rápido. Como la preparación del terreno y la fabricación del módulo se realizan al mismo tiempo, la implementación es mucho más fluida.

6. Mayor seguridad 

La seguridad es, y debe ser, la máxima prioridad en cualquier lugar de trabajo. Como los sistemas prefabricados se montan en la fábrica, se necesita menos mano de obra en el lugar de instalación, lo que minimiza los riesgos para la seguridad de los trabajadores.

Conoce nuestra gama de sistemas prefabricados

Ahora que te hemos dado seis razones claras para elegir una solución prefabricada, es el momento perfecto para presentarte nuestros sistemas modulares DELTA. 

Nuestra gama de sistemas modulares DELTA está diseñada para diversas aplicaciones en Data Centers, entre ellas, HVAC, aumento de presión, tratamiento de agua y aguas residuales. 

Gracias a la modularidad de nuestra gama DELTA, podrás olvidarte de las complicaciones del diseño pieza por pieza convencional y de los problemas logísticos. Asimismo, elimina los imprevistos de la construcción in situ, lo que te permite concentrarte en tu negocio y, a la vez, reducir el riesgo de lesiones, retrasos y repeticiones de trabajo. 

“Nuestras soluciones prefabricadas se integran a la perfección tanto en proyectos de obra nueva como de remodelación, brindando una refrigeración fiable y de alta eficiencia que permite que los Data Centers funcionen a pleno rendimiento. Además, tenemos la capacidad de construir módulos prefabricados en nuestras instalaciones de Sunderland (Reino Unido), China y la India, con el objetivo de abrir fábricas en todas las regiones del mundo. Aplicamos un enfoque integral en todo el proceso de producción, lo que nos ayuda a garantizar que las soluciones que te ofrecemos sean de alta calidad, alta eficiencia energética y alto rendimiento”, señala Gabriel Companis.

Si quieres descubrir el verdadero potencial de nuestra gama de sistemas modulares DELTA, echa un vistazo a este caso de referencia, donde nuestra solución ayudó a optimizar el Data Center de nuestro cliente.

Una opción sostenible para el futuro

Ante la creciente presión sobre los Data Centers para que mejoren su eficiencia energética y reduzcan su impacto medioambiental, las soluciones prefabricadas ofrecen una alternativa más sostenible que el método de construcción tradicional in situ. 

Gabriel Companis tiene la certeza de que estos módulos prefabricados, que están diseñados para funcionar a pleno rendimiento solo cuando es necesario, contribuirán a que los Data Centers sean más ecológicos y eficientes:

“La adopción de módulos prefabricados en los Data Centers es un gran paso para mejorar la eficiencia de la refrigeración. Estoy convencido de que los sistemas prefabricados serán cruciales en la próxima generación de Data Centers de alto rendimiento a medida que la industria siga adoptando estas soluciones modulares. Y creo que podemos contribuir mucho a ese desarrollo, especialmente con nuestra gama DELTA”, afirma.

Descubre nuestras soluciones de alta eficiencia para Data Centers