Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Qué significa el error E1 en mi bomba ALPHA GO y cómo puedo solucionarlo?
Respuesta:
El error E1 en las bombas ALPHA GO (ALPHA1 GO y ALPHA2 GO) indica que la bomba está bloqueada . Cuando esto ocurra, se encenderá la luz LED roja , lo que indica una alarma que requiere atención inmediata. Este evento queda registrado en el registro de eventos de ALPHA2 GO con el código 51 y se mostrará en la aplicación Grundfos GO.
¿Por qué sucede esto?
- Se han acumulado depósitos o residuos en el interior de la bomba, impidiendo que el rotor gire.
- La contaminación del sistema o la mala calidad del agua pueden provocar obstrucciones con el tiempo.
Cómo solucionarlo:
Este tipo de trabajo solo debe ser realizado por un especialista cualificado.
- Aísla la bomba
- Retira el cabezal de la bomba.
- Eliminar los depósitos
Importante: Solo un técnico especializado cualificado debería intentar desatascar la bomba. Si no tienes formación, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Grundfos.
Información adicional:
Para obtener más información, consulta el módulo de Ecademy "Advertencias y alarmas" para el ALPHA GO o la página del producto ALPHA2 GO .