Sblocca l’opportunità di risparmiare acqua ed energia

Il trattamento dell’acqua fino al raggiungimento della qualità desiderata implica un certo spreco idrico e consumo energetico. Questa è una sfida importante: ma se potessimo trasformare questa sfida in un’opportunità? Tutto inizia dal miglioramento dell’efficienza idrica e dalla riduzione del consumo energetico: ed è qui che Grundfos entra in gioco.

L’acqua demineralizzata è fondamentale per una vasta gamma di processi industriali. Con la crescente attenzione del settore verso la sostenibilità e l’efficienza delle risorse, Grundfos ha sviluppato RO+. Questo impianto di osmosi inversa all’avanguardia raggiunge un tasso di recupero dell’acqua fino al 90%, riducendo al minimo il consumo di risorse senza compromettere l’affidabilità operativa o la qualità dell’acqua: è il momento di risparmiare acqua ed energia.

Risparmiare acqua nei diversi settori industriali

Dai birrifici e gli ospedali alle aziende di teleriscaldamento, le nostre soluzioni per il risparmio idrico ed energetico stanno facendo la differenza in diversi settori, aiutandoli a ridurre i consumi.

Birrerie

90.000 m³ risparmiati annualmente

Poiché l’acqua è un ingrediente chiave nella produzione di birra e bevande analcoliche, il birrificio Harboe pone una forte enfasi sulla riduzione dello spreco di acqua.

Utilizzando impianti di trattamento delle acque ottimizzati per il massimo recupero idrico, il birrificio Harboe risparmia fino a 90.000 metri cubi d’acqua ogni anno. Ogni anno!

Ospedale

Riduzione dello spreco idrico del 60%

L’Ospedale Universitario di Aarhus, uno dei più grandi ospedali della Danimarca, ha stretto una partnership con Grundfos per progettare e realizzare un impianto di trattamento delle acque “chiavi in mano”.

L’impianto di trattamento dell’acqua produce acqua addolcita e acqua demineralizzata utilizzata nei reparti di biochimica clinica, anatomia patologica e i laboratori di prelievi. La soluzione utilizza tecnologie per il risparmio idrico ed energetico che contribuiscono a ridurre lo spreco di acqua del 60%.

Teleriscaldamento

Elevato recupero dell’acqua e bassi costi operativi

Aalborg Forsyning, un’azienda di teleriscaldamento danese, cercava una soluzione di trattamento delle acque con un alto recupero idrico e un basso costo totale di proprietà (TCO) in un periodo di 15 anni. 

Grundfos ha progettato una soluzione di trattamento dell’acqua che ottimizza i costi operativi, riducendo lo spreco idrico, il consumo di elettricità e l’utilizzo di sali per la rigenerazione.

Case story: acqua per tutti noi

Scopri le nostre storie di successo e come le nostre soluzioni di trattamento dell’acqua riducono al minimo i consumi senza compromettere l’affidabilità e la qualità dell’acqua.

Nye è una città che risparmia acqua

Il sobborgo di Nye, a nord di Aarhus, è diventato un punto di riferimento ed è la prima città della Danimarca ad aver istituito un impianto di trattamento secondario delle acque reflue centralizzato. L’impianto ricicla l’acqua piovana e di scarico raccolta per i servizi igienici e le lavatrici, riducendo in modo significativo l’impatto sulle risorse idriche sotterranee.

Aumentare l’efficienza energetica con le e-pump

Il trattamento e il trasporto dell’acqua richiedono energia. Ecco perché tutti i sistemi a osmosi inversa di Grundfos sono dotati di E-pump Grundfos. 

Sono in grado di ridurre i consumi energetici e i costi, migliorando l’affidabilità delle operazioni degli impianti. Utilizzando soluzioni e-pump, invece di soluzioni standard, è possibile ridurre il consumo energetico fino al 37%. 

Riuso dell'acqua di scarto

Una gestione efficiente delle risorse idriche è una preoccupazione primaria in diversi settori industriali. Sebbene la riduzione degli sprechi nelle reti di distribuzione sia fondamentale, molte utility si stanno anche concentrando sulla riduzione degli sprechi idrici nel trattamento dell’acqua.

Trattando e riutilizzando l’acqua del controlavaggio dei filtri a sabbia, è possibile trasformarla nuovamente in acqua di processo. Questo approccio innovativo garantisce un utilizzo ottimale delle acque sotterranee o superficiali, minimizzando gli sprechi.