Articolo

Selezione, dimensionamento o installazioni complicate?

La selezione e il dimensionamento di una pompa di aumento pressione possono essere difficili, dispendiosi in termini di tempo e l'installazione può risultare complessa. La selezione e il dimensionamento errati dei componenti possono portare a tempi di installazione più lunghi e a installazioni inadeguate che non sono in grado di soddisfare la richiesta del sistema di aumento pressione.

Guarda il video per scoprire come realizzare sistemi di aumento pressione domestici migliori.


Selezione e dimensionamento di una pompa di aumento pressione: da dove iniziare?

Nella progettazione e costruzione di un sistema di aumento pressione domestico sono coinvolti molti componenti diversi. Anche se può sembrare ovvio, alcune pompe di aumento pressione funzionano meglio di altre in situazioni specifiche. Può essere difficile sapere quale pompa soddisfi meglio le esigenze dell'applicazione specifica e quali componenti siano necessari per costruire un sistema di dimensioni ottimali. La scelta di una pompa, di un serbatoio o di un regolatore di pressione errati può causare fino a 4 ore di tempo perso nel reperimento dei componenti corretti.


Installazione lunga e complessa

I tradizionali sistemi di aumento pressione possono essere complessi. Consistono di diversi componenti, inclusi serbatoi di espansione, pompe, valvole e sistemi di controllo. Tutti questi elementi devono essere integrati in un'unica soluzione. Una maggiore complessità implica tempi di installazione più lunghi e un rischio maggiore di acquistare i componenti sbagliati. Il tempo impiegato per il reperimento dei componenti o per un nuovo montaggio dei tubi può aumentare i tempi di installazione fino a 2 ore e comportare costi aggiuntivi per il cliente, con conseguenti insoddisfazione e perdite di tempo.

Spazio di installazione limitato

Lo spazio limitato è il problema più comune quando si installa un sistema di pompe di aumento pressione. Nella maggior parte dei casi, ciò significa dover ampliare il sistema per trovare spazio alternativo o provare ad adattarlo all'installazione esistente, il che può richiedere molto tempo, presenta delle complessità e può generare insoddisfazione nei clienti. L'installazione di un gruppo di aumento pressione che non si adatta allo spazio di installazione designato può aumentare i tempi di installazione fino a 2 ore e comportare ulteriori costi dovuti all'acquisto di tubazioni e raccordi aggiuntivi.


Una soluzione compatta e completa

I gruppi di aumento pressione SCALA Grundfos sono soluzioni complete che integrano tutti i componenti al loro interno. Con questa soluzione compatta, le installazioni diventano rapide e semplici e potrete risparmiare del tempo per dedicarlo ad altre attività. In qualità di soluzione multiuso, i gruppi di aumento pressione sono costruiti per qualsiasi applicazione e sono l'ideale per le installazioni all'interno e all'esterno, rendendo la selezione e il dimensionamento meno complessi rispetto ai tradizionali sistemi di aumento pressione.

Installazioni rapide e semplici

Le nostre pompe offrono una soluzione integrata e completa e possono essere installate in 3 semplici passaggi:

  1. Collegare i tubi: i raccordi di ingresso e uscita regolabili consentono un movimento agevole di circa 5° per un'installazione rapida
  2. Adescare la pompa: il tappo principale di grandi dimensioni consente di riempire l'acqua in modo rapido e semplice. È necessario riempire la pompa con un minimo di 1,7 litri di acqua
  3. Collegare la pompa alla presa di corrente per attivarla

Date un'occhiata al nostro breve tutorial sull'nstallazione del modello SCALA2 per vedere come funziona.


Non sapete se la vostra installazione è corretta? Ricordate che potete sempre consultare la guida rapida fornita con la pompa SCALA2.

Per impostazione predefinita, SCALA2 fornisce una pressione dell'acqua di 3 bar, indipendentemente dalla pressione di aspirazione e dal numero di rubinetti aperti, eliminando, in sostanza, i tempi di messa in funzione.

Per una messa in funzione rapida e semplice del modello SCALA1, configurate la pompa tramite il pannello di controllo. Per ottenere il massimo dalla pompa, utilizzate l'app Grundfos GO REMOTE e seguite la configurazione guidata online.

Fonte