E se potessi eseguire una messa in servizio precisa dei circolatori, tenendo conto di tutti i fattori critici della pompa e del sistema, riducendo così il numero di richiami?
Ogni sistema di riscaldamento è unico e presenta fattori nascosti che devono essere considerati. Raggiungere la massima efficienza del sistema attraverso una messa in servizio precisa può quindi risultare un compito arduo. Quindi, se avessi la possibilità di scegliere tra continuare con i vecchi metodi o adottare una nuova soluzione che ottimizzi significativamente la tua messa in servizio, garantendo il comfort dei clienti e riducendo il consumo energetico, cosa sceglieresti: rimanere o passare ad ALPHA GO?
Scegli il nuovo Grundfos ALPHA GO
Con la configurazione guidata abilitata per dispositivi mobili, tramite l'app Grundfos GO, e solo due varianti di circolatori facili da usare, la tua futura messa in servizio è ottimizzata. Con l'app Grundfos GO per circolatori sempre a portata di mano, puoi garantire prestazioni ottimali dell’impianto e il massimo comfort per i tuoi clienti. La configurazione guidata aiuta a trovare la giusta modalità di controllo e il setpoint corretto di qualsiasi circolatore. In pochi semplici passaggi, la configurazione guidata ti guida attraverso la messa in servizio, considerando tutti i fattori critici della pompa e del sistema, in modo da ottenere il risultato più accurato. Con Grundfos ALPHA GO puoi essere certo di ridurre al minimo i richiami dovuti a una messa in servizio errata del circolatore.
La Configurazione Guidata tramite l’app Grundfos GO ti consente di:
Ridurre il consumo energetico.
Garantire il comfort.
Ridurre i richiami.
Eseguire una messa in servizio accurata dei circolatori basandosi su tutti i parametri critici della pompa e dell’impianto.
Offrire il perfetto equilibrio tra riscaldamento e comfort grazie a funzionalità intelligenti che si adattano perfettamente a qualsiasi configurazione.
Assicurarsi che il circolatore non consumi fino al 55% di energia in più.
Il futuro è a portata di mano
I richiami possono essere sostituiti da una messa in servizio più efficiente e basata sui dati. Il 95% del consumo energetico e dell’impatto ambientale di un circolatore è legato alla sua fase di funzionamento. La Configurazione Guidata Grundfos per i circolatori consente di ridurre i richiami e di garantire un risparmio energetico fino al 55% per i clienti.
Perché aspettare? Con ALPHA GO, dimostri di essere il migliore.