Artículo

Diseñe y construya la unidad chiller industrial más confiable y precisa

Extraer calor de un líquido es un proceso crítico que requiere una precisión y confiabilidad extremas. Necesita tener un control total tanto del tiempo de trabajo como de la temperatura. 

Un factor clave que puede ayudar a prolongar la vida útil de un sistema es integrar componentes que permitan que el ventilador no funcione constantemente. Esto puede hacerse con una bomba con variador de frecuencia integrado en un motor MLE. La bomba, un componente crucial que aporta inteligencia al sistema, permite determinar cuándo es necesario mover el agua. Esto significa que la solución de bombeo adecuada puede aumentar la precisión y la confiabilidad, brindar un control total de las operaciones y ofrecer una vida útil más prolongada.

Integrando una bomba tipo E en su sistema, puede reducir su necesidad de espacio, los costos de fabricación y el uso de materiales, porque los de estas bombas son más bajos que los de las soluciones de bombeo con variadores de frecuencia externos. Y lo mejor es que no tiene que preocuparse por que cambien las condiciones de trabajo, ya que la protección de seguridad integrada ayuda a mantener la temperatura del líquido, la bomba y el motor sin ninguna entrada externa.

Además de controlar la velocidad, los variadores de frecuencia Grundfos pueden hacer mucho más. Pueden realizar tareas lógicas y otros procesos que normalmente requieren un controlador o PLC, lo que le ayudará a simplificar la configuración de su sistema.

Explore nuestras bombas inteligentes con motores MLE

Descargue el folleto para conocer a profundidad los detalles técnicos y saber más sobre nuestras bombas inteligentes con motores MLE.

¿Busca formas de aumentar sus márgenes?