UNILIFT KP dreneringspumpe holder villa i Danmark tørr og trygg

Tenk deg at du går ned i kjelleren for å pakke koffertene til ferien og oppdager at de er dekket av mugg. Det var det som skjedde med den danske huseieren John Sørensen i januar 2024, og det viste seg at problemet var mye større enn mugg på koffertene. Dessverre er tilfellet ikke unikt.

Situasjonen - uønsket vanninntrenging

På grunn av kraftig regn og snøsmelting høsten og vinteren 2023 steg grunnvannstanden betydelig, noe som skapte alvorlige problemer for huseiere over hele landet. Og med svært begrenset fordamping av vann i de kalde månedene hadde de enorme vannmengdene ingen steder å ta veien, noe som førte til grunnvannsoversvømmelser, uønsket vannintrenging og påfølgende vannskader i mange huseieres kjellere.

Dette var også tilfellet for John Sørensen, hvis hus, innbo og eiendeler ble alvorlig skadet. Huset var ubeboelig så lenge det var angrepet av muggsopp, som kan forårsake helseproblemer. I månedsvis gikk derfor avfukterne i familiens kjeller, og det var først nylig at grunnvannsnivået hadde sunket så mye at John Sørensen kunne begynne å renovere og forebygge ny vannintrenging. 

Vanligvis er det to faktorer som sørger for at grunnvannsnivået stabiliserer seg på et akseptabelt nivå: Stigende temperaturer om våren får grunnvannet til å fordampe, og trær og planter absorberer mer vann gjennom røttene når de begynner å vokse. Grundfos kunne hjelpe til med en permanent dreneringsløsning for kjelleren for å forhindre en ny grunnvannsflom.

Huseier John Sørensen og Bjarni Rom-Jensen, Grundfos global produktspesialist på avløpsvann fra husholdninger, inspiserer kjellerveggene for å se etter mugg og sprekker.

Økende grunnvann og hyppigere, kraftigere regnskyll

1 av 6 danske hjem er flomutsatt

I hele ni månedene var varmevifter og avfuktere fast inventar i kjelleren til John Sørensen.

Både Danmark og Nord- og Sentral-Europa opplever hyppigere kraftig nedbør, og 2023 var våtere enn gjennomsnittet i Europa.

I Danmark har den årlige nedbøren økt med ca. 20% i løpet av det siste århundret og nedbøren i Europa lå 7% over gjennomsnittet i 2023, noe som øker risikoen for oversvømmelser i mange deler av Europa. Som følge av klimaendringene forventes det at ekstreme værhendelser som kraftig regnvær vil øke i hyppighet og alvorlighetsgrad.

Når regnvannet ikke kan absorberes av grunnen - enten på grunn av kraftig nedbør eller høy grunnvannstand - renner det oppå bakken og øker risikoen for oversvømmelser, kjellerflom og vannskader i lavtliggende områder. Hvis grunnen rundt husfundamentet er mettet med vann, øker det hydrostatiske trykket og presser mot bygningens fundament. På et tidspunkt begynner vannet å sive inn gjennom sprekker og åpninger i betongen , og trykket kan føre til at kjellergulv og vegger sprekker opp. For å beskytte hjemmet mot en slik situasjon er det avgjørende å ta de riktige forholdsreglene.

Løsningen - effektiv dreneringspumpe

Det sier seg selv at John Sørensens hjem krevde mange reparasjoner som forsikringsselskapet hans var involvert i. Men for å forhindre fremtidige grunnvannsoversvømmelser, uønsket vannintrenging og kjellerflom måtte det iverksettes flere forebyggende tiltak. For eksempel ble det installert et nytt dreneringssystem i kjellerens betonggulv, slik at vannet renner ned i en sandfangsbrønn og deretter ned i dreneringsbrønnen. Fra dreneringsbrønnen skyver dreneringspumpen avløpsvannet oppover og inn i det kommunale kloakksystemet. 

Grundfos leverte en UNILIFT KP dreneringspumpe for installasjon i brønnen - en kompakt nedsenkbar pumpe i rustfritt stål som er konstruert for pumping av ikke-aggressivt vann og gråvann. Pumpen har en innebygd nivåbryter som starter og stopper pumpen når det kommer vann inn i brønnen. Det er den mest robuste pumpen for denne typen bruksområder: den kan håndtere både gråvann og drensvand, og bidrar til å hindre oversvømmelse i kjeller..

Som en ekstra sikkerhet har John Sørensen installert en egen alarm i brønnen som utløses når vannet når et visst nivå, og som indikerer at pumpen ikke har startet. I noen tilfeller kan forsikringsselskapene nekte å dekke skader hvis slike forebyggende tiltak ikke er på plass. Men det er de hos John Sørensen. Og det gir huseieren stor trygghet å vite at han har forebygget mot vanninntrenging og kjellerflom for fremtiden.

Fra det oransje røret renner gråvannet fra kjelleravløpet ned i brønnen. Den blå nivåbryteren som flyter på toppen av vannet, gjør at pumpen starter når vannet når et visst nivå.

Forberedt på at regnet kommer med UNILIFT KP avløpspumpe 

Les mer om UNILIFT KP her UNILIFT KP

UNILIFT KP er en robust dreneringspumpeløsning i følgende situasjoner:

  1. Når du skal anlegge et perimeteravløp rundt huset for å forhindre uønsket vannintrenging og kjellerflom, som kan føre til vannskader og mugg.
  2. Når en oversvømmelse allerede har inntruffet og du trenger en dreneringspumpe for å pumpe vannet bort fra huset og/eller hagen og inn i kloakksystemet.

Hvis du opplever problemer med tilbakeslag, oversvømmelse eller grunnvann i kjelleren, bør du bruke en løftestasjon eller en nedsenkbar dreneringspumpe for kjeller for å fjerne avløpsvannet.

Resultatet - kjelleroversvømmelse hører fortiden til

Selv om renoveringen pågikk i ni måneder og skapte en del bekymringer, er John Sørensen fornøyd med resultatet så langt. Han er nå sikker på at kjelleroversvømmelser hører fortiden til, og at renoveringen med kvalitetsmaterialer og UNILIFT KP dreneringspumpen har økt verdien på huset hans. 

Noen av John Sørensens eiendeler ble reddet, mens andre måtte kasseres på grunn av de omfattende vannskadene. Forsikringsselskapet dekket skader for rundt 500 000 danske kroner, mens han selv måtte betale for dreneringssystemet, som beløp seg til rundt 250 000 danske kroner. 

Det kan bli en kostbar affære å ikke ha et skikkelig dreneringssystem hvis det oppstår grunnvannsoversvømmelser. Men nå sørger UNILIFT KP og det nye dreneringssystemet for at John Sørensens hjem er både tørt og trygt.

«Vi fikk gode råd om valg av avløpspumpe og valgte den mest robuste og egnede pumpen for jobben.»

John Sørensen, huseier
Hinnerup, Danmark

Grundfos leverte

UNILIFT KP 350 A-1

 

Grundfos UNILIFT-serien

De effektive dreneringspumpene håndterer alle typer dreneringsoppgaver og pumper husholdningsavløpsvann bort. Variantene takler vann med små partikler, avløpsvann og kloakkvann.

Grundfos UNILIFT CC

Den lette UNILIFT CC-dreneringspumpen i kompositt fjerner vann helt ned til bare 3 mm. Det gjør den ideell i situasjoner der styrtregn får kjelleren til å stå under vann.

Grundfos UNILIFT KP

Robust dreneringspumpe i rustfritt stål, tilgjengelig i tre varianter med henholdsvis kabelstyrt nivåbryter, vertikal nivåbryter for trange brønner og 100 % manuell betjening.

Grundfos MULTIBOX

MULTIBOX alt-i-én nødhjelpskasse inneholder alle komponentene du trenger hvis kjelleren står under vann. Jo raskere du setter inn tiltak, desto mindre blir skaden.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.