Pasa de soluciones estándar a soluciones específicas para alcanzar tus requisitos

En el caso del tratamiento de aguas industriales, no existen requisitos universales. El diseño de los pasos del proceso de tratamiento y la elección de las tecnologías correspondientes dependen en gran medida del tipo de agua cruda, de los parámetros de calidad deseados para el agua y de los desafíos específicos de cada aplicación. Todos estos factores pueden variar enormemente.

Para garantizar una dosificación química eficiente y fiable, no basta con centrarse en la tecnología o los tipos de químicos necesarios en cada etapa. Se requiere un enfoque integral que tenga en cuenta numerosos aspectos, como las posibilidades de instalación, el diseño de la planta, la logística de los químicos, la integración de los sistemas y, lo más importante de todo, la seguridad del personal. 

Los efectos sobre el medio ambiente y la vida útil de los equipos también son aspectos que hay que tomar en consideración. 

¿Por qué hacen falta soluciones específicas y a medida? 

Aunque los productos y las soluciones estándar pueden cumplir su función, a menudo se quedan a medio camino entre los requisitos exactos y la obtención de resultados óptimos. Es esencial seleccionar soluciones idóneas y adaptarlas en función de las necesidades específicas. Estas soluciones proporcionan un mayor control, mejoran la seguridad y optimizan el rendimiento, garantizando que cada aspecto de la dosificación química se adecúe perfectamente a la aplicación en cuestión. 

A la hora de diseñar un sistema de dosificación química, entre los aspectos que hay que tener en cuenta se incluyen los siguientes: 

  • Seguridad y conformidad: ¿almacenas tus químicos en una sala específica debido a la política de seguridad de la empresa?
  • Fiabilidad: ¿tu proceso requiere una configuración “trabajo/reserva” para funcionar de forma ininterrumpida?
  • Escalabilidad: ¿prevés una posible ampliación de la capacidad en el futuro?
  • Integración perfecta: ¿necesitas elementos de conectividad física o digital con la infraestructura existente?

Para abordar estos aspectos, debes contar con un socio experto que comprenda las exigencias específicas de tu sector y pueda proporcionarte soluciones a medida que se adapten perfectamente a tus operaciones. 

Aquí es donde entra en juego Grundfos. 

Gracias a décadas de experiencia, una red internacional de asistencia técnica y más de 25.000 soluciones de dosificación química vendidas anualmente, disponemos de los conocimientos y la capacidad necesarios para ofrecer asesoramiento y asistencia técnica continua con el fin de optimizar los componentes de dosificación química de los sistemas de tratamiento de aguas.

Verdadera colaboración en cada etapa del proceso 

Grundfos te acompañará en cada etapa, desde las auditorías y el diseño hasta la instalación y la prestación continua de asistencia técnica. 

Tanto si necesitas optimizar un sistema existente como diseñar uno nuevo, nuestros expertos se asegurarán de que tu sistema se diseñe para dar respuesta a tus necesidades y, además, funcione de forma óptima y ofrezca una extensa vida útil. 

Podemos apoyarte de diversas maneras: 

  • Auditorías de los sistemas y análisis del rendimiento. 
  • Equipos de servicio dedicados para ofrecerte asesoramiento experto y ayudarte a resolver tus problemas.
  • Formación especializada y buenas prácticas.
  • Experiencia sobre el terreno. 

Con Grundfos, obtienes mucho más que un simple proveedor: se convertirá en un socio estratégico comprometido con la eficiencia, el cumplimiento normativo y la fiabilidad a largo plazo. 

Una gama completa de soluciones para sistemas a medida

Mejora de la eficiencia de las torres de refrigeración

Una instalación industrial de Singapur se enfrentaba a problemas recurrentes de formación de biofilm en su torre de refrigeración debido a una desinfección ineficaz por radiación UV. Para abordarlo, Grundfos implantó una solución de dosificación de dióxido de cloro a medida, combinada con bombas dosificadoras digitales para antiincrustantes y agentes correctores del pH. Esta solución a medida se creó a partir del análisis exhaustivo de las ineficiencias del sistema. El resultado fue un uso preciso de los químicos, una reducción de las necesidades de mantenimiento y una mejora de la fiabilidad del sistema, minimizando en última instancia las paradas y garantizando el cumplimiento normativo.

Reutilización del 90% del agua de proceso

La empresa cervecera danesa Carlsberg se fijó el ambicioso objetivo de reducir su consumo de agua en un 50 % para 2030. Grundfos colaboró estrechamente con el cliente para diseñar un sistema de bombeo y dosificación química a medida. La solución incluyó la instalación de gabinetes de dosificación completos y bombas dosificadoras digitales, lo que posibilitó el suministro preciso de químicos y la monitorización en tiempo real. Esto permitió a Carlsberg reutilizar un 90 % del agua de proceso, lo que supone un ahorro de 560 millones de litros al año. 

También te puede interesar

Da el siguiente paso