Mantener una alta calidad del agua resulta crucial en el tratamiento de aguas industriales. Tanto si el agua forma parte del producto final, como en el caso de las bebidas, como si se usa durante el funcionamiento de las torres de refrigeración y las calderas, un tratamiento de aguas eficaz requiere una dosificación química precisa en diversas etapas para garantizar unos resultados óptimos. 

La importancia de la dosificación química se suele subestimar, lo que genera focos de vulnerabilidad en las operaciones. Cualquier problema, ya sea un pequeño desequilibrio, un ajuste tardío o una fluctuación no detectada, puede tener consecuencias importantes. 

Una estrategia proactiva de dosificación química es esencial 

Esperar hasta que se produzca un problema para resolverlo puede ser costoso e ineficiente. Piensa en los problemas que puede provocar una dosificación incorrecta: 

  • Corrosión, formación de incrustaciones y ensuciamiento, que conllevan costosas reparaciones, paradas imprevistas e incluso el acortamiento de la vida útil de los equipos. 
  • Calidad deficiente del agua, lo que derivará en el incumplimiento de la normativa medioambiental y en posibles multas.
  • Condiciones de trabajo peligrosas, ya que los sistemas sin una monitorización adecuada en tiempo real pueden poner en peligro a los trabajadores, así como aumentar los costos legales y derivados de posibles responsabilidades.

Las revisiones periódicas como método para identificar estos problemas no son una opción adecuada. Es esencial que apliques una estrategia proactiva para gestionar tu proceso de dosificación química. Aquí es donde las soluciones de dosificación Grundfos pueden marcar la diferencia. 

Información continua, control garantizado 

Las soluciones inteligentes Grundfos te permiten asumir el control gracias a la monitorización remota y a la transparencia absoluta de los sistemas, que garantizan un tratamiento de aguas más seguro y eficiente.

No importa cuál sea la ubicación de tu bomba Grundfos SMART Digital Dosing™: te proporcionará en todo momento avisos o alarmas visuales claros, fácilmente legibles y con indicadores codificados por colores en la pantalla. Incluso si la bomba se encuentra en un lugar de difícil acceso o un rincón oscuro, sus funciones de conectividad y sus diferentes opciones de comunicación te garantizarán que estés bien informado. 

Configuración e integración del sistema

El primer paso hacia una dosificación más inteligente 

La configuración y la puesta en marcha correctas de tu sistema de dosificación química son cruciales para garantizar su eficacia, tanto si es independiente como si está integrado en un sistema de control supervisado (por ejemplo, un sistema SCADA). Quizá los efectos de una configuración incorrecta no se manifiesten de inmediato; sin embargo, las ineficiencias pueden aumentar con el tiempo y afectar a las operaciones. 

Las bombas Grundfos SMART Digital Dosing™ simplifican este proceso. Puedes configurar todos los parámetros principales de forma digital desde tu dispositivo móvil mediante la app Grundfos GO y modificar los ajustes con facilidad cuando lo necesites. 

Además, las distintas opciones ofrecen una conectividad perfectamente integrada que posibilita la transmisión de datos de funcionamiento en tiempo real. Las bombas también son compatibles con múltiples protocolos de comunicación industriales, lo que te permitirá descargar bloques funcionales desde Grundfos Product Center si es necesario. 

La importancia de los datos

Transformación de los datos en información útil

En el panorama digital actual, la recopilación de datos operativos y de rendimiento es algo que se da por supuesto. Sin embargo, el verdadero desafío es gestionar el elevado volumen de datos e interpretarlos de una forma práctica. Muchos sistemas requieren sensores adicionales e instalaciones complejas solo para acceder a información sobre el rendimiento, lo que hace que los operarios se enfrenten a una cantidad abrumadora de datos brutos. 

Las soluciones Grundfos SMART Digital Dosing™ facilitan tanto la recopilación de datos como su interpretación. Gracias a las herramientas avanzadas de diagnóstico y monitorización, como la tecnología de medición FlowControl (FCM), estas bombas proporcionan alertas en tiempo real acerca de riesgos potenciales antes de que estos aumenten, lo que permite tomar decisiones basadas en datos. 

  • Garantizan un mantenimiento proactivo gracias a notificaciones que avisan de que debe realizarse el mantenimiento preventivo de la bomba e indican qué kit de servicio hay que pedir exactamente.
  • Previenen la aparición de fallos inesperados mediante la detección de fugas en la válvula de aspiración, daños en las líneas de descarga y otras anomalías antes de que provoquen alteraciones en los sistemas.
  • Mejoran la seguridad en el lugar de trabajo, ya que evitan los peligros y los derrames de químicos gracias a alertas automáticas que contribuyen a mantener la integridad de los sistemas.
  • Evitan el desabastecimiento de químicos gracias al acceso a los datos de consumo, que te ayudan a evaluar si es necesario hacer un nuevo pedido.

Comprobemos cómo una estrategia proactiva con monitorización en tiempo real y decisiones basadas en datos ha permitido a algunas empresas resolver sus problemas operativos y llevar su proceso de tratamiento de aguas al siguiente nivel. 

También te puede interesar