Cas d’application

Lutter contre les inondations urbaines avec les solutions d’eaux usées Grundfos

Situation

En 2015, la ville indienne de Chennai a connu des précipitations record pendant la saison de la mousson, allant jusqu’à 480 millimètres de pluie en une seule journée. Plusieurs zones ont été gravement inondées, entraînant notamment la fermeture de l’aéroport de Chennai pendant une brève période.  Cette inondation historique a touché plus de 4 millions de personnes dans la ville et ses environs, paralysant leur vie quotidienne pendant plusieurs semaines. Les entreprises locales ont subi de graves pertes économiques, dépassant les 3 milliards de dollars.

Le niveau de l’eau dans les canaux et les plans d’eau de la ville a fortement augmenté, entraînant l’inondation des bâtiments, en particulier des sous-sols, et a endommagé des services d’utilité publique tels que les générateurs diesel, les usines CVC et les systèmes d’approvisionnement et de traitement de l’eau. 

Grundfos a aidé les autorités municipales et divers propriétaires de bâtiments de la ville de Chennai à drainer leurs installations et à reprendre leurs activités pendant les inondations massives de 2015.

Désormais, avec les unités de drainage mobiles Grundfos, notre client sera en mesure de réagir rapidement et de manière ciblée aux futurs événements météorologiques
J.F. Frederic Arul Raj, Directeur principal des ventes Grundfos lnde

Solution

Au cours de cette période difficile, Grundfos a mis en place une aide dédiée au parc informatique de l’un de ses principaux clients sur un campus d’environ 8 hectares, gravement touché par les fortes inondations. Des stations de pompage mobiles autonomes fonctionnant au diesel ont été déployées dans leurs installations, pompant près de 300 mètres cubes d’eau par seconde pendant une semaine. Face à cette situation, les développeurs du parc informatique ont cherché des solutions pour limiter l’impact des inondations à venir et rendre leurs bâtiments plus résistants aux crues urbaines.

L’équipe commerciale de Grundfos Inde a travaillé avec l’équipe de gestion du parc informatique pendant près de trois ans pour concevoir et optimiser un système d’atténuation des inondations à long terme. Après une évaluation technique approfondie de la topographie du site et des solutions possibles, la conception finale a été définie : elle se compose de solutions de pompage mobiles sur des chariots équipés d’un générateur diesel, de pompes submersibles pour les eaux usées et d’un panneau de commande.

Quelques pompes submersibles supplémentaires avec des réservoirs de collecte ont été placées à des endroits stratégiques sujets aux inondations sur le campus du client pour drainer efficacement les eaux de crue.

Résultat

En fournissant une solution technique complète et des livrables de haute qualité plutôt qu’un simple « ensemble de pompes », l’équipe de Grundfos Inde est devenue le fournisseur de choix de son client.

« Notre client a été tellement impressionné par le bon fonctionnement du système d’atténuation des inondations qu’il installera des systèmes similaires dans ses autres installations en Inde », a poursuivi Frederic Arul Raj. « Les conditions météorologiques devenant de plus en plus imprévisibles, il devient d’autant plus essentiel d’installer un système efficace pour prévenir des événements météorologiques majeurs. »

Produits fournis par Grundfos

  • 8 lots de pompes S avec agencement d’auto-accouplement
  • 4 lots de 2 panneaux de commande numériques de pompe
  • Stations de pompage mobiles

Station de pompage mobile

Pompes SL

Pompe S

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.