Cas d’application

Un audit énergétique révèle un important potentiel d’économies d’énergie

Une clinique italienne réduit significativement sa consommation d’énergie grâce à l’audit énergétique avancé de Grundfos

Grundfos Italie a proposé une solution OpEx complète et sur mesure au client, le Policlinico di Monza, un établissement de santé de pointe. Les économies d’énergie générées par la modernisation ont permis à l’établissement de rentabiliser l’installation des nouvelles pompes ainsi que les services associés.

Récapitulatif

Grundfos Italie a proposé une solution OpEx complète et sur mesure au Policlinico di Monza, un établissement de santé de pointe, pour les aider à réduire leur consommation énergétique. Un audit énergétique avancé de Grundfos a rapidement mis en évidence un potentiel d’économies considérable. À peine un an après l’installation, le client est en mesure de rentabiliser les nouvelles pompes et les services associés grâce aux économies générées par la modernisation. Grâce à ces économies annuelles substantielles, évaluées à 31 619 euros* par an, le client étudie aujourd’hui la possibilité d’étendre cette solution à d’autres cliniques du groupe.

La situation

Le Policlinico di Monza est un établissement de santé privé de pointe, situé dans le nord de l’Italie, à proximité de Milan. Il fait partie d’un groupe de santé comprenant 22 établissements en Italie et en Roumanie, et propose une large gamme de traitements médicaux personnalisés.

Cet hôpital à la pointe de la technologie affichait toutefois une consommation énergétique excessive, due à l’utilisation de pompes énergivores équipées de moteurs IE2, sans variateurs de fréquence (VFD). Dans le cadre de ses activités après-vente auprès du client, Grundfos Italie a réalisé une inspection sur site afin d’évaluer les possibilités d’optimisation énergétique et de présenter des solutions OpEx adaptées.

Notre choix s’est porté sur Grundfos car notre budget était limité au moment de la modernisation. Cette solution était la seule à ne nécessiter aucun investissement initial (OpEx) et à présenter un risque nul ; elle ne pouvait donc offrir que des avantages. 
Enrico Chiozzi, Directeur technique, Policlinico Di Monza SPA

La solution

Après l’inspection, Grundfos a recueilli les données existantes et les heures de fonctionnement des 19 pompes installées dans la clinique afin de préparer un audit énergétique. Un audit énergétique consiste en une analyse détaillée des performances actuelles des pompes et permet d’identifier les économies potentielles au sein du système de pompage. Le bilan a révélé que les trois circuits principaux représentaient 55 % de la consommation énergétique totale, et présentaient donc le plus fort potentiel d’économies.

Pour fournir au client davantage de données et lui permettre de prendre des décisions éclairées, Grundfos Italie a proposé de réaliser un audit énergétique avancé, en surveillant l’ensemble de la consommation énergétique de la clinique sur une semaine. L’utilisation de capteurs pour établir le profil de charge exact permet de prédire avec précision les économies potentielles générées par les actions d’optimisation énergétique.

À l’issue de cette période de suivi, l’équipe d’experts Grundfos a pu définir clairement les interventions nécessaires. Elle a recommandé l’installation de nouvelles pompes TPE3 et NBE, en remplacement des pompes existantes.

Convaincu par le potentiel d’économies identifié, le Policlinico di Monza a choisi de souscrire au package complet de services d’optimisation énergétique et à la solution OpEx, incluant les pompes, l’installation, la mise en service, le contrat de maintenance et les pièces de rechange. Un forfait clé en main offrant au client une tranquillité d’esprit totale.

Pompes TPE3 au Policlinico di Monza

Pompes NBE au Policlinico di Monza

Le résultat

Un an après l’installation et la mise en service des nouvelles pompes à haute efficacité énergétique, Grundfos est retourné au Policlinico di Monza pour collecter de nouvelles données de consommation sur site.

Le rapport Grundfos, basé sur l’audit énergétique avancé réalisé un an auparavant, avait estimé des économies de 123 000 kWh grâce aux travaux d’optimisation énergétique. Après mesure réelle sur site, il est apparu que les économies effectives étaient encore supérieures : 126 000 kWh* économisés par an, soit une réduction énergétique de 49 %* et un montant économisé de 31 619 euros* chaque année, une somme conséquente pour la clinique.

En pratique, la clinique peut aujourd’hui financer l’ensemble des nouvelles pompes, ainsi que les services et optimisations énergétiques, grâce aux économies réalisées. Cela s’explique par le fait que 95 % du coût total d’une pompe sur son cycle de vie est lié à la consommation d’énergie et aux services de maintenance, tandis que le prix d’achat ne représente que 5 % de son coût total. Après seulement 2,85 ans*, l’investissement est amorti, ce qui démontre l’intérêt d’opter pour des pompes parmi les plus efficaces du marché.

L’amélioration des pompes offre également d’autres avantages. En décidant d’investir dans des solutions de pompage plus écologiques et plus efficientes, le Policlinico di Monza a réduit ses émissions de carbone de 41,23 t/an*. Ces économies considérables ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités de collaboration avec ce client.

*Source : Les économies d’énergie ont été calculées à partir d’un rapport sur l’audit énergétique de Grundfos du 20 septembre 2022.

Grâce à cette solution, nous avons réussi à réduire la consommation énergétique de nos systèmes de pompage d’environ 49 %, soit près de 126 000 kWh économisés par an. Nous évaluons actuellement deux autres hôpitaux, qui présentent un potentiel d’économies encore plus important, en espérant obtenir des résultats similaires. 
Enrico Chiozzi, Directeur technique, Policlinico Di Monza SPA

Produits fournis par Grundfos

Grundfos a fourni un projet clé en main comprenant les services d’optimisation énergétique et la solution OpEx, incluant les pompes, l’installation, la mise en service, le contrat de maintenance et les pièces détachées.

Contrôler la pompe NBE

Les nouvelles pompes installées sont les suivantes :

2 TPE3 D 80-120
3 TPE3 D 50-150
2 TPE3 D 65-150
3 TPE3 D 40-120
2 NBE 100-200/178
2 NBE 150-200/218-208 2 NBE 80-160/161

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.