Grundfos et Envi-Pur collaborent pour fournir des armoires de dosage personnalisées et compétitives pour le traitement de l'eau dans une station de traitement des eaux en République tchèque

Lorsque VAK Pardubice, une station de traitement des eaux en Tchéquie, a cherché à améliorer son traitement de l'eau, elle s'est appuyée sur son expérience positive antérieure avec Grundfos grâce au fournisseur de solutions Envi-Pur et aux solutions Grundfos Digital Dosing™.

La situation

Pour un projet antérieur, Envi-Pur, un fournisseur de solutions en Tchéquie spécialisé dans la fourniture de technologies et d'équipements pour les stations de traitement des eaux municipales et industrielles, a fourni sa solution de filtration à membrane céramique (AMAYA) ainsi que des "armoires de dosage" Grundfos à VAK Pardubice. Ce projet a été lancé en 2018 et l'installation fonctionne sans problème depuis le début des opérations en 2020.

La raison de ce nouveau projet était que le client d'Envi-Pur, VAK Pardubice, devait séparer deux sources d'eau, les eaux souterraines et les eaux de surface, en raison des exigences réglementaires. Auparavant, ils utilisaient les deux sources comme une source commune. En raison de la bonne collaboration précédente, il a été facile pour le client de décider de travailler avec Grundfos et Envi-Pur pour le projet actuel.

The collaboration between Evi-Pur and Grundfos was key to success.

La solution

La solution proposée par Grundfos et sélectionnée par Envi-Pur pour leur client combinait des systèmes de dosage complets de Grundfos avec une filtration à membrane céramique d'Envi-Pur. Avec une capacité de 200 litres par seconde, c'est leur plus grande installation, fournissant de l'eau potable à environ 150 000 personnes. Cette combinaison offrait une technologie supérieure au système concurrent qui était également en lice.

Une coopération étroite était la clé du succès; la compagnie des eaux et les concepteurs étaient également impliqués. La coopération étroite avec Envi-Pur et une bonne gestion des parties prenantes ont créé une base solide pour négocier avec toutes les parties. Les consultations conjointes ont identifié la meilleure solution et la plus adaptée pour l’armoire de dosage qui répondait parfaitement à leurs besoins.

« Travailler avec notre partenaire Grundfos était tout à fait naturel pour nous, car nous utilisons leurs produits et leurs pompes doseuses depuis longtemps et nous en sommes très satisfaits », déclare Kryštof Hnojna, Senior Technologist, Envi-Pur s.r.o.

Dans toutes les stations de traitement où nous avons fourni des armoires de dosage, cela s'est avéré être une solution de haute qualité et fiable avec laquelle nous sommes très satisfaits.
Kryštof Hnojna, Senior Technologist at Envi-Pur s.r.o.

Adam Fendrych est le directeur adjoint des opérations chez Waterworks VAK Pardubice a.s résume la fiabilité de l'installation :

Depuis 2020, nous n'avons rencontré aucun problème significatif, choisir cette solution technique s'est avéré être la bonne décision.
Adam Fendrych, Directeur adjoint des opérations chez Waterworks VAK Pardubice a.s

Le résultat

Grundfos a fini par fournir neuf armoires de dosage, chacune étant personnalisée en fonction de la taille de la pompe ou des spécifications des matériaux. Avec ces nouvelles armoires de dosage, Grundfos et Envi-Pur ont résolu les besoins de désinfection pour garantir une eau sûre. Envi-Pur a pu fournir la solution selon les exigences de l'utilisateur final :

  • Solution de dosage fiable et à la pointe de la technologie pour désinfecter l'eau
  • Délai de livraison rapide, le matériel provenant d'un seul fournisseur de solutions
  • Installation sécurisée de toute la station de dosage pour les opérateurs
  • Produits chimiques sûrs grâce à des pompes de dosage précises, économisant de l'argent
  • Capacité à personnaliser et ajuster selon les besoins du client
  • Capacité à conseiller sur l'installation, la mise en service, etc.

The dosing skid solution

À propos des armoires de dosage (Dosing Skid Systems - DSS)

Une armoire de dosage est un système conçu pour doser et injecter des produits chimiques avec précision dans un flux de processus. C'est une unité compacte et autonome qui comprend des pompes, des systèmes de contrôle, des tuyauteries et des vannes. Ces systèmes sont cruciaux dans diverses applications, de l'approvisionnement en eau et du traitement aux processus industriels, garantissant un dosage chimique précis, essentiel pour maintenir la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits.

Les systèmes d’armoire de dosage vont des systèmes préconçus, aux systèmes personnalisés qui offrent des contrôles intégrés et plusieurs configurations pour doser avec précision les produits chimiques liquides pour l'approvisionnement en eau, le traitement, les applications industrielles et manufacturières. Ils intègrent des pompes actionnées hydrauliquement et mécaniquement, y compris des pompes SMART Digital Dosing™ avec technologie de moteur pas à pas offrant une réduction de débit allant jusqu'à 1:3000.


À propos d'AMAYA: 
www.envi-pur.cz/en/water-treatment-membranova-uprava-vody/

À propos du client:
www.vakpce.cz

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Produits associés

Trouvez les produits Grundfos associés.

Applications associées

Trouvez les applications associées.