Nye est une ville économe en eau

La banlieue de Nye, au nord d’Aarhus, ouvre désormais la voie et devient la première ville du Danemark à mettre en place une installation pour traiter l'eau de pluie. L’usine réutilise l’eau de pluie et l’eau de drainage pour les chasses d’eau et les machines à laver, réduisant ainsi considérablement l’impact sur les ressources en eau.

Le contexte

40 % de la consommation d'eau à NYE est couverte par la collecte des eaux de pluie. Nye se compose de 600 maisons, à terme la banlieue atteindra une population de 15 000 habitants.

La création d’une nouvelle banlieue offre la possibilité de repenser les ressources et de développer une ville habitable intelligente avec une approche holistique de la gestion des ressources en eau. Cette solution est la première du genre au Danemark. En d’autres termes, une solution innovante qui réduit la consommation d'eau potable en utilisant plutôt l'eau de pluie, créant ainsi une ville passionnante et moderne.

L’eau de surface est collectée sur les toits, les routes et le lac. L’eau est acheminée vers la station de traitement, une fois traité l’eau est évacuée par des conduites vers les toilettes et les machines à laver des habitants.

La solution de traitement de l’eau

La solution de traitement de l’eau a été conçue et mise en service par Grundfos Water Treatment. L’eau de pluie est recueillie dans un lac et purifiée par la station de traitement. L’eau une fois purifiée est évacuée via des tuyaux spécialement dimensionnés vers les toilettes et les machines à laver des habitant.

À première vue, la station de traitement ressemble à une solution que l’on verrait dans un réseau d’eau traditionnel : filtration, ultrafiltration, stockage et pompage.

Mais si vous regardez de plus près, vous vous rendrez compte que la station de traitement se distingue d’un traitement traditionnel. La composition et la qualité de l’eau de surface est différente et, contrairement aux eaux souterraines, la qualité n’est pas statique, car elle changera naturellement au fil des saisons et de la quantité de précipitations.

Description étape par étape

1. Filtration sous pression

L’étape initiale du traitement implique une filtration sous pression. Il s’agit d’un processus naturel où l’eau est mélangée à de l’air comprimé et passe par un média filtrant. Les impuretés sont capturées par le média filtrant. En série, il est également appelé filtre multimédia. Ce processus permet d’obtenir une qualité d’eau satisfaisante et fonctionne efficacement avec une faible consommation d’énergie.

Les premières étapes de traitement de l’eau de pluie impliquent la filtration sous pression et l’ultrafiltration, qui éliminent efficacement les particules jusqu’à 0,02 micron.

2. Ultrafiltration

La deuxième étape de traitement implique l’ultrafiltration qui, comme la filtration sous pression, utilise également un processus de filtration naturel. L’ultrafiltration utilise la technologie des membranes, ce qui la rend très efficace pour la filtration de l’eau de différents niveaux de qualité. Ce système peut éliminer des particules d’une taille pouvant aller jusqu’à 0,02 micromètre et sert de barrière physique contre la contamination bactériologique.

L’eau purifiée est stockée dans une cuve et pompée vers les foyers des consommateurs à l’aide de pompes équiper de variateur qui assurent une pression d’eau constante.

3. Cuve

L’eau purifiée est acheminée vers une cuve. Le réservoir peut contenir 55 mètres cubes d’eau, ce qui correspond à une consommation quotidienne moyenne pour Nye. L’eau traitée est appelée eau secondaire et ne peut être utilisée que pour la chasse d’eau et la lessive.

4. Station de pompage

Les consommateurs reçoivent la quantité d’eau souhaitée à une pression d’eau constante via un système de pompage, la fréquence de toutes les pompes est contrôlée par variateur et elles peuvent fonctionner individuellement ou ensemble, en mettant l’accent sur la minimisation de la consommation d’énergie.

5. Système de désinfection UV

En guise de sécurité supplémentaire pour s’assurer que l’eau ne contient pas de bactéries, un système de désinfection UV est installé et constitue l’étape finale du traitement. Ce système utilise la lumière ultraviolette (UV) à une longueur d’onde spécifique pour inhiber efficacement la croissance microbiologique (y compris les bactéries, les virus, les algues et les champignons) dans l’eau en perturbant l’ADN des micro-organismes.

La solution secondaire d’approvisionnement en eau est exploitée par Aarhus Vand, ce qui signifie que les citoyens de Nye peuvent profiter d’un mode de vie durable sans la responsabilité, les dépenses et les tracas habituellement associés à l’utilisation de l’eau secondaire. Une station de traitement des eaux centralisée gérée par des professionnels garantit un fonctionnement sûr et la tranquillité d’esprit des citoyens.

Une réelle coopération

Le projet est soutenu par le Ministère de l'environnement et de l'agriculture du Danemark, par le Programme de développement et de démonstration de technologies environnementales (MUDP) et est mis en œuvre en coopération avec les entreprises suivantes.

Faits

Unités de traitement des eaux

    • Filtration sous pression type EFNSI130PPA
    • Ultrafiltration type UF1x2-60
    • Unité de désinfection UV type Spektron 25
    • Cuve de 55 m³ en PEHD
    • Station de pompage Grundfos type CRE5-6-F

    Nye

    Le quartier de Nye est développé sur la base de principes durables. Les habitants vivent dans le respect de la nature et de leur environnement. C’est pourquoi de nouvelles solutions ont été imaginées en termes de consommation de ressources, d’impact environnemental, de transport et de nature. A terme le quartier comptera environ 15 000 habitants.

    Applications associées

    Trouvez les applications associées.