Cas d’application

Une solution de refroidissement optimisée améliore le confort d'un centre commercial

La situation

L’un des plus grands centres commerciaux des Emirats Arabes Unis rencontrait des difficultés à maintenir la température dans son système de refroidissement urbain, il a donc fait appel à Grundfos pour lui fournir une solution efficace. 

Le refroidissement urbain est la production et la distribution centralisées d’énergie de refroidissement. Pour ce faire, l’eau glacée doit être acheminée par des tuyaux à partir d’une installation centrale d’énergie. Ainsi, l’eau glacée pourra être utilisée pour climatiser un ensemble de bâtiments. 

Pour que ces systèmes fonctionnent efficacement, la température de l’eau retournant à l’installation centrale doit être maintenue aussi basse que possible. Il est difficile de maintenir une température de l’eau de retour suffisamment basse pour des bâtiments tels que les centres commerciaux dont l’occupation fluctue. En effet, prédire de manière fiable la température à laquelle l’eau glacée repartira n’est pas évident. Cela joue sur l’efficacité globale de l’installation centrale et réduit le coefficient de performance.

Réduire au maximum la différence de température (Delta T) à l’intérieur du système est essentiel pour en améliorer l’efficacité globale.

Une fois que nous avons commencé à utiliser la boucle de mélange, nous avons été ravis de voir la transformation profonde des performances du système
Arjun Nair Ingénieur commercial Grundfos UAE

La solution

Pour résoudre ce problème, l’équipe de Grundfos a utilisé une boucle de mélange afin de réguler avec précision la température de l’eau dans le système. 

« Pour gérer la température, nous avons utilisé le concept de notre produit MIXIT à une échelle beaucoup plus grande », a déclaré Arjun Nair, ingénieur commercial chez Grundfos UAE. 

L’équipe Grundfos a construit un châssis modulaire HVAC composé de trois pompes TP 200-290/4, d’un régulateur de pompe CU 352, d’un collecteur, de clapets anti-retour à diffuseur d’aspiration et de vannes d’isolement. Cet équipement a été utilisé pour fusionner habilement le débit d’eau primaire avec le débit de retour afin d’atteindre avec exactitude la température de l’eau souhaitée. 

La boucle de mélange augmente progressivement la température de l’eau fournie, tout en veillant à ne pas nuire au confort des occupants du bâtiment. 

Le résultat

Avant l’introduction de la boucle de mélange, la température de l’eau d’alimentation était de 4,5 °C et celle de l’eau de retour atteignait 10,3 °C, ce qui conduisait à un coefficient de performance juste au-dessus de 3. 

« La température de l’eau d’alimentation est constamment à 7 °C, ce qui a permis de maintenir la température de retour à 13 °C. Ainsi, le coefficient de performance est maintenant proche de 5, ce qui représente une amélioration considérable. On est proche de la meilleure performance de cette catégorie pour la norme industrielle. »

Produits fournis par Grundfos

Châssis modulaire HVAC composé de :

  • 3 x TP 200-290/4
  • Panneau de commande CU 352
  • Collecteur, diffuseur d’aspiration, clapets anti-retour et vannes d’isolement

Panneau de commande CU352

Pompe TP

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.