Lorsque Yamazaki Mazak Danmark A/S, filiale de Yamazaki Mazak Corporation, fabricant mondial de machines-outils, a eu besoin de trouver une solution de commande pour les applications spécifiques de ses clients, l'entreprise s'est tournée vers Grundfos. La solution retenue : un Soft PLC installé directement dans le moteur de la pompe, offrant aux clients une solution de commande programmable qui réduit le temps d'installation, à un coût inférieur à celui des solutions de commande externes.
La situation
Mazak utilise la pompe MTRE lorsque ses clients ont besoin d'une pression supérieure aux conditions standard. Leur objectif principal était de trouver un moyen de réduire le temps d'installation sur site et de fournir une solution de haute qualité à leurs clients utilisant des pompes immergées Grundfos MTRE pour répondre à des exigences de pression plus élevées.
L'entreprise personnalise souvent les centres d'usinage CNC en fonction des besoins spécifiques de ses clients, par exemple, pour répondre à des exigences de débit plus élevé dans la section de refroidissement liquide ou de filtration plus fine. Lorsqu'il est nécessaire de distribuer le liquide de refroidissement dans différents circuits au moyen de vannes à commande électrique, l'entreprise utilise des pompes immergées Grundfos MTRE 1-19 et deux vannes à commande électronique.
Les fonctions disponibles en standard pour le moteur Grundfos MGE qui fait fonctionner la pompe MTRE ne répondent pas aux exigences fonctionnelles des clients. Pour contourner cette difficulté, les vannes sont commandées par un automate programmable supplémentaire, auquel s'ajoutent des relais également intégrés dans l'armoire de commande de la machine CNC.
Bien que les machines CNC soient normalement fabriquées dans les usines MAZAK au Japon ou au Royaume-Uni, les vannes et autres composants sont, dans de nombreux cas, intégrés à la machine CNC sur le site MAZAK de Middelfart, au Danemark, avant la livraison.
Cependant, cela entraîne des coûts supplémentaires liés aux composants, davantage de temps consacré à la mise à jour de la documentation, ainsi que des coûts de main-d’œuvre supplémentaires pour que l'électricien intègre le contrôleur et les relais dans l'armoire de commande.
C'est pourquoi l'entreprise a contacté Grundfos afin de trouver une solution plus intelligente. MAZAK souhaitait éviter d'ajouter des composants dans l'armoire de commande principale. La solution consistait à faire commander les vannes par le Soft PLC intégré au moteur MGE qui entraîne la pompe MTRE.
La solution
La solution Grundfos consistait à installer directement dans le moteur MGE une solution Soft PLC basée sur le module d'interface de communication Grundfos CIM 550 P. Grundfos a ensuite aidé le client à programmer la fonctionnalité requise, de la même manière qu'avec un PLC traditionnel.
Le Soft PLC Grundfos repose sur une technologie propriétaire et brevetée Grundfos, et offre la possibilité de :
- Créer ses propres fonctions logiques
- Utiliser toutes les entrées et sorties MGE disponibles selon les besoins, par exemple pour commander les vannes
Le client a constaté qu'il pouvait réduire le temps d'installation en intégrant le PLC dans le moteur de la pompe MTRE. Le Soft PLC utilise les données du transmetteur de pression, qui régule la fréquence de la pompe, afin de réduire la consommation d'énergie et donc de limiter autant que possible le réchauffement de l'eau de refroidissement.
La Grundfos MTRE est une pompe centrifuge verticale qui offre une efficacité énergétique élevée et une grande durabilité pour les procédés industriels. Conçue pour un montage sur réservoir, avec l'unité de pompage immergée dans le liquide à pomper, la MTRE est une pompe électronique, c'est-à-dire qu'elle utilise le moteur intelligent MGE à aimant permanent, de classe IE5, spécialement conçu pour les applications avec variateur de fréquence. Comme le variateur de fréquence adapte en permanence la vitesse de la pompe à la demande, il est possible de réaliser d'importantes économies d'énergie au niveau de la pompe.
Le résultat
Grundfos a livré les pompes immergées MTRE avec le Soft PLC intégré au moteur MGE, prêtes à être installées et raccordées aux vannes. La solution Soft PLC développée par Grundfos a été testée au centre technique de Mazak à Middelfart, au Danemark.
L'utilisation de la solution de commande Soft PLC de Grundfos offre de nombreux avantages pour les clients de Mazak :
- Aucune modification nécessaire de l'armoire de commande existante
- Moins de travail pour l'électricien, avec à la clé des économies sur les coûts et le temps d'installation
- Aucune modification requise dans la documentation
- Réduction des investissements (CAPEX), l'automate externe, les relais et le câblage supplémentaire n'étant plus nécessaires
- Réduction générale du temps d'installation sur site
Partenariat établi
La possibilité de mettre en œuvre cette solution témoigne de la collaboration entre Yamazaki Mazak et Grundfos, qui remonte à plus de 20 ans. Mazak est un fabricant mondial de machines-outils qui compte 83 centres techniques et d'ingénierie dans le monde, ainsi que 11 usines dans six pays différents. Fondé au Japon, Mazak s'appuie sur des partenaires solides tels que Grundfos, capables de fournir des produits et services fiables pour accompagner la conception et la fabrication de ses machines-outils de pointe.
Grundfos peut fournir une assistance technique et commerciale à Mazak, aussi bien au niveau régional que mondial, comme l'illustre la collaboration entre Mazak Danemark et Grundfos pour fournir une solution de commande programmable. Cette approche s'inscrit pleinement dans la philosophie de Mazak, qui consiste à proposer dans le monde entier des machines-outils de pointe et de haute qualité.
Produits Grundfos utilisés :
- Pompe immergée MTRE 1-19
- Module d'interface de communication Soft PLC