Interface utilisateur d'ALPHA GO

Apprenez à naviguer parmi les panneaux de commande de la gamme ALPHA GO, à basculer entre les modes de régulation et à débloquer des fonctionnalités avancées à l’aide de l’application Grundfos GO.

Ce module vous fournit un aperçu du panneau de commande et des modes de régulation de la gamme ALPHA GO.

Commençons par le panneau de commande de l’ALPHA2 GO. Le bouton de sélection permet aux installateurs de basculer facilement entre le mode de pression proportionnelle, La pression constante et de la courbe constante ainsi que leurs paramètres, ce qui permet une configuration simple et précise.

La configuration avancée sera mise en évidence lors de la mise en service du circulateur à l’aide de l’application Grundfos GO. Le panneau de commande offre un feedback clair sur les performances du système, en montrant la puissance du circulateur, la pression et le débit, facilitant ainsi la surveillance et la configuration.

L’indicateur d’unités à droite du panneau de commande garantit des données de lecture précises en affichant trois unités différentes. Une seule unité sera affichée à la fois. Le bouton de connexion permet un appairage optimal avec l’application Grundfos GO et offre d’autres outils pour la configuration guidée et l’optimisation du système.

L’icône de verrouillage s’affiche lorsque l’interface utilisateur a été verrouillée pour protéger les réglages de la pompe, via l’application Grundfos GO. Une fois la pompe verrouillée, elle ne peut être déverrouillée qu’en se connectant à l’application Grundfos GO.

Le mode économie d’énergie du panneau de commande s’active après 15 minutes d’inactivité sur l’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO. Les pompes passeront en mode économie d’énergie et désactiveront l’affichage à l’écran pour réduire la consommation d’énergie pendant les périodes d’inactivité.

Les modes de régulation et les paramètres seront allumés en mode économie d’énergie. Pour réactiver l’affichage de la pompe, appuyez sur l’un des boutons de l’écran. Le mode veille de l’écran peut être désactivé dans l’application Grundfos GO. Examinons maintenant l’ALPHA1 GO.

Comme l’ALPHA2 GO, le bouton de sélection permet de basculer entre la pression proportionnelle, la pression constante et la courbe constante, ainsi que leurs trois niveaux respectifs, et le mode avancé, que l’application Grundfos GO vous aidera à configurer. Ce mode permet de remplacer directement ou répliquer des paramètres de circulateur existants.

Pour activer ce mode, il suffit d’appuyer sur le bouton bascule pendant 10 secondes. Vous pourrez alors utiliser le bouton de sélection pour faire défiler les numéros de courbe et trouver celui que l’application recommande. Explorons maintenant les modes de régulation de la gamme ALPHA GO et comment les identifier sur l’interface utilisateur.

La pression constante. Recommandée pour les applications de chauffage par le sol, elle maintient une pression différentielle constante quelle que soit la demande de débit, ce qui la rend idéale pour les systèmes avec une perte de pression minimale. Elle garantit des performances stables et efficaces et est indiquée par l’icône de chauffage par le sol sur l’interface.

La pression proportionnelle. Recommandée pour les circuits de chauffage avec vannes thermostatiques de radiateur, également appelés VRT, elle ajuste la pression différentielle en fonction des variations de débit, en maintenant une pression adaptée aux vannes des radiateurs, pour assurer le confort et minimiser la consommation d’énergie. Elle est illustrée par l’icône du radiateur sur l’interface.

La courbe constante. Le circulateur fonctionne selon une courbe constante, indépendante de la demande de débit réelle dans le système. L’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO fonctionnent en courbe constante lorsque ni les modes de pression constante ni de pression proportionnelle sont mis en évidence.

AUTOADAPT. Un mode de régulation intelligent pour l’ALPHA2 GO qui optimise les performances en ajustant le point de consigne selon le besoin de chauffage réel du système. AUTOADAPT est disponible pour la pression proportionnelle et la pression constante, éliminant le besoin de sélectionner manuellement la configuration.