Différents types de circuits utilisés dans le pompage distribué des data centers

Découvrir les avantages et les inconvénients des circuits utilisés dans le pompage distribué pour les centres de données.

Dans ce module, nous allons examiner les avantages et les inconvénients du circuit primaire variable et du circuit primaire constant/secondaire variable lors de l'utilisation d’un dispositif de pompage distribué dans les centres de données, ainsi que la façon dont nous considérons le circuit primaire et secondaire différemment avec le pompage distribué.

Le pompage distribué permet une grande polyvalence car il s’adapte de manière fluide aux systèmes existants des centres de données, qu'il s'agisse de systèmes primaires variables ou de systèmes primaires constants/secondaires variables.

Examinons les avantages et les inconvénients de l'utilisation des deux circuits dans les centres de données avec le système de pompage distribué. Le circuit primaire variable est connu pour son concept optimisé énergétiquement. En effet, il a un coût d'investissement plus faible, il est moins volumineux et consomme moins d'énergie.

Les centres de données ayant besoin de solutions nouvelles et plus durables pour économiser l'espace et améliorer leur efficacité énergétique, les avantages de ce circuit sont attrayants. Mais il a un coût. Les inconvénients du circuit primaire variable sont les suivants : Il s'agit d'une conception complexe. Il y a un risque de dysfonctionnement de la dérivation. Il est difficile à mettre en service. Il est difficile de définir le circuit d'indice critique. Le circuit primaire constant/secondaire variable est réputé comme le système classique. Ce circuit facilite : la conception, la mise en service, l’équilibre, l’entretien.

Mais, s’il est plus facile, il a aussi un coût d'investissement plus élevé et nécessite plus d’espace.

Examinons maintenant de plus près les détails d'un système de pompage distribué dans un centre de données. Avec le pompage distribué, nous adoptons une perspective unique sur les circuits primaires et secondaires en utilisant la ligne de découplage, également connue sous le nom de dérivation. Cet élément nous permet de : Réguler les circuits primaire et secondaire. Optimiser leur équilibre. Contrôler le Delta T du système.

Voyons comment cela fonctionne, en commençant par le circuit primaire. Dans les centres de données, la principale préoccupation est la sécurité du refroidisseur. Les signaux envoyés par la vanne de régulation du refroidisseur informent la commande MPC que le refroidisseur fonctionne. En utilisant des capteurs de différence de pression à travers les refroidisseurs, nous mesurons le débit à travers chaque refroidisseur. Si le débit minimum n'est pas atteint, les pompes primaires modulantes augmentent leur vitesse. Une fois le débit minimum assuré, les circuits primaire et secondaire peuvent être équilibrés. Le circuit secondaire doit fournir suffisamment d'eau réfrigérée pour répondre à la charge des unités de traitement d'air de salle informatique (Computer Room Air Handler - CRAH), tandis que le circuit primaire doit fournir la quantité exacte d'eau réfrigérée pour répondre à cette demande. Des capteurs de température sont installés sur les boucles primaire et secondaire pour équilibrer le débit à travers les circuits.

En surveillant les différences de température, le système assure l’équilibre, ce qui est essentiel pour prévenir le flux de dérivation. Toute anomalie incite les pompes à s'ajuster rapidement. Un sous-pompage déclenche une augmentation de la vitesse des pompes primaires. Un surpompage entraîne une réduction du débit de la pompe primaire. Un système équilibré garantit que la quantité adéquate d'eau réfrigérée est fournie, ce qui permet au centre de données d'économiser de l'énergie dans tout le système.

Le pompage distribué démontre ses avantages en éliminant le flux de dérivation et en améliorant l'efficacité des refroidisseurs, optimisant ainsi la consommation d'énergie dans les centres de données.

Examinons maintenant le circuit secondaire. Le circuit secondaire fournit de l'eau réfrigérée aux composants essentiels, tels que les unités CRAH, et évalue la charge absorbée par les salles de données. Cela garantit que le système répond avec précision aux besoins du centre de données. Les pompes distribuées sur le circuit secondaire fonctionnent de manière autonome, chacune étant dimensionnée en fonction de la charge de l'unité CRAH et de la tuyauterie correspondante. Ces pompes modulent leur fonctionnement en ajustant le débit pour fournir la quantité exacte d'eau réfrigérée requise par l'unité CRAH connectée. Les circuits restent équilibrés grâce à une communication constante entre les pompes et les capteurs.

Si un centre de données devait s'agrandir et ajouter des circuits supplémentaires, l'équilibre du système ne serait pas affecté. Cette adaptabilité résulte du fait que chaque pompe adapte ses performances en fonction des retours d’informations reçus de son circuit spécifique. Le pompage distribué marque un changement de conception dans notre approche des circuits primaires et secondaires au sein des centres de données. Son impact se traduit par des économies de coûts, une utilisation efficace de l'espace et une réduction significative de la consommation d'énergie.