Introduction au traitement de l’eau
Introduction au traitement de l’eau
Découvrez en quoi consiste le traitement des eaux industrielles et pourquoi ce processus est nécessaire.
Dans ce module, vous découvrirez en quoi consiste le traitement des eaux industrielles.
Dans l’industrie, l’eau est utilisée dans de nombreux processus, par exemple comme
- eau de refroidissement dans l’industrie de l’usinage,
- eau de fabrication dans l’industrie agroalimentaire et des boissons ou
- eau de nettoyage dans l’industrie des semi-conducteurs.
Mais pour pouvoir entrer dans les procédés et donner le résultat escompté, l’eau doit d’abord subir un traitement.
L’eau utilisée dans les procédés industriels peut provenir de différentes sources. Il peut s’agir d’eau souterraine, d’eau de surface, d’eau de mer, d’eau du robinet ou même d’eau usée.
En fonction de sa provenance, l’eau contient des bactéries, des composants solubles, des particules, des produits chimiques ou d’autres substances devant être éliminés ou traités pour que l’eau puisse être utilisée avec efficacité dans les processus industriels.
Examinons quelques exigences courantes des clients :
« Mon eau brute a une forte teneur en fer. Elle doit être oxydée avant d’entrer dans le processus. »
« Toutes les particules doivent être éliminées de mon eau de fabrication. Sinon, elles risquent de boucher mon équipement. »
« Mon eau doit être ultrapure pour être utilisée dans mes processus semi-conducteurs. »
Ces exemples concernent tous l’eau de fabrication, mais il existe un autre type d’eau dans le secteur industriel qui nécessite aussi un traitement : l’eau usée.
L’eau usée industrielle est une eau de procédé utilisée qui doit être traitée avant d’être rejetée dans la nature ou réutilisée dans le processus. Étudions brièvement la manière dont le traitement de l’eau est réalisé.
Le traitement de l’eau consiste à éliminer ou ajouter des composants. Ce processus est effectué entre le captage et la distribution. L’élimination de composants peut être la filtration de particules.
L’ajout de composants peut être le dosage du désinfectant.
Un processus classique de traitement de l’eau comprend cinq étapes :
- l’aération
- la floculation
- l’élimination de particules/substances
- la désinfection et
- la stabilisation
Le processus peut cependant varier en fonction de la nature de l’eau brute. Plus l’eau est polluée ou la qualité requise élevée, plus le traitement comprendra d’étapes.