SCALA2 Pression de précharge

Découvrez comment une vérification et un ajustement annuels de la pression de précharge de SCALA2 permettent de maintenir des performances optimales, et voyez comment le faire étape par étape.

En tant que système de surpression intégré tout-en-un, SCALA2 est conçu pour fournir une pression d’eau constante dans un maximum de huit robinets dans la maison, une performance énergétique de classe mondiale, des économies de coûts pour les propriétaires et un fonctionnement silencieux.

Le maintien de ces avantages repose sur l’obtention de la bonne pression de précharge dans le réservoir sous pression intégré. Au fil du temps, de l’air peut s’échapper du réservoir, entraînant des fluctuations de pression, une diminution de l’efficacité, une augmentation du bruit et une usure potentielle du système. Pour éviter ces problèmes, il est recommandé de vérifier et d’ajuster la pression de précharge chaque année.

Voyons comment précharger la pression dans le réservoir sous pression intégré du SCALA2.

Tout d’abord, arrêtez le SCALA2 en appuyant sur le bouton STOP de l’appareil.

Ensuite, dépressurisez le système en fermant le tuyau d’alimentation et en ouvrant un robinet pour relâcher la pression restante.

Ensuite, dévissez le capuchon de la soupape d’air sur le réservoir sous pression pour accéder à la soupape d’air. À partir de là, vous aurez besoin d’un compresseur d’air électrique portable – ou d’un outil similaire – pour vérifier la pression actuelle et pomper l’air dans le réservoir sous pression intégré.

Avant de pomper de l’air dans le réservoir, il est important que la pression de précharge soit correctement réglée. Idéalement, elle doit être à 70 % de la valeur de consigne ou de la pression de refoulement souhaitée et jamais au-dessus. Par exemple, si votre point de consigne est de 3,0 bars, votre précharge doit être de 2,1 bars.

Une fois que vous avez identifié la valeur de pression de précharge appropriée, pompez de l’air jusqu’à ce que la pression souhaitée soit atteinte.

Remontez fermement et serrez le capuchon de la soupape d’air pour éviter les fuites d’air au fil du temps. Ouvrez ensuite à nouveau la vanne de coupure d’alimentation et allumez le SCALA2.

Récapitulons.

N’oubliez pas que le maintien régulier de la bonne pression de précharge est une étape simple mais cruciale pour garantir que votre SCALA2 fonctionne à des performances optimales.

Assurez-vous toujours que la pression de précharge est de 70 % de la valeur de consigne / pression de refoulement souhaitée et jamais au-dessus. En effectuant ce contrôle chaque année, vous protégez votre système contre les problèmes potentiels et vous vous assurez que le SCALA2 continue de fournir une pression constante, une efficacité énergétique de classe mondiale et un fonctionnement silencieux.