Problèmes de transfert d'eau dans les installations de récupération d'eau de pluie
Découvrez les principaux problèmes rencontrés par les pompes des installations de récupération d'eau de pluie lors du transfert du point de collecte au point de consommation, et découvrez notre gamme de solutions.
Dans ce module, nous allons étudier certains des problèmes les plus courants liés au pompage dans les installations de récupération d'eau de pluie et au transfert de l'eau du point de collecte au point de consommation.
Nous commencerons par le manque de pression. Lorsque les installations de récupération d'eau de pluie ne peuvent pas transporter efficacement l'eau du point de collecte au point de consommation, une mauvaise pression d'eau dans la pompe installée en est généralement la cause. Les résidents peuvent souvent constater un remplissage lent des toilettes et des lave-linges, ainsi que des zones sèches dans leurs jardins, car la distance de pulvérisation de l'eau est généralement réduite.
Ces problèmes peuvent amener les résidents à :
* Attendre plus longtemps pour remplir les lave-linges ou les toilettes
* Remplacer les surpresseurs existants par de nouveaux systèmes ou investir dans des améliorations plus importantes lors du remplacement de la pompe et des canalisations.
* Replanter des pelouses et des plantes.
Les causes les plus fréquentes du manque de pression, du point de collecte au point de consommation, peuvent être :
* Une pression insuffisante pour acheminer l'eau
* Une longue distance entre le réservoir et le point de consommation
* Un mauvais dimensionnement des canalisations
* Une mauvaise régulation de la pompe
* Une pompe sous-dimensionnée
Pour garantir à vos clients une pression optimale dans les installations de récupération d'eau de pluie, les solutions Grundfos suivantes peuvent résoudre ces problèmes.
Le SCALA2 est recommandé dans les situations où plusieurs appareils sont utilisées en même temps. Il fournit une pression constante et permet d'économiser de l'énergie.
Le SCALA1 et le Système SCALA1 sont recommandés si votre client utilise généralement un ou deux appareils à la fois et a besoin d'une entrée externe pour la régulation de la pompe. Les applications telles que l'irrigation peuvent bénéficier de ces solutions.
Les pompes SB et SBA sont des solutions immergées. Elles sont recommandées si votre client n'utilise qu'un ou deux appareils à la fois et souhaite gagner de l'espace à l'intérieur de son habitation.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces solutions et identifier celles qui correspondent aux besoins de votre installation, rendez-vous sur votre site Web Grundfos local pour plus d'informations.
Passons au problème suivant : l'absence d'eau dans les sorties raccordées.
Pendant les périodes de sécheresse, les réservoirs d'eau de pluie ne sont pas réapprovisionnés, et lorsque les réserves s'épuisent, les résidents peuvent se retrouver sans eau.
Dans ce cas, les habitations doivent souvent basculer manuellement sur le réseau de distribution public, ce qui peut être complexe et prendre du temps.
Dans d'autres situations, si les résidents ne peuvent pas se brancher sur le réseau de distribution, ils doivent généralement payer pour remplir leur réservoir en utilisant une source d'eau secondaire. Souvent, les résidents ne peuvent pas vérifier le niveau de leurs réservoirs d'eau de pluie, et lorsque les réserves sont épuisées, certaines pompes peuvent fonctionner à sec et tomber en panne car elles ne disposent pas de dispositifs de protection. Les résidents peuvent alors être amenés à devoir payer une pompe de remplacement, laquelle peut s'avérer coûteuse.
Les causes les plus courantes des problèmes liés aux réservoirs de récupération d'eau de pluie vides peuvent être :
* De longues périodes de sécheresse
* L'absence de méthode automatique pour basculer du réservoir à l'eau du réseau
Pour que vos clients puissent faire face à ces problèmes, les solutions suivantes sont recommandées :
SYSTÈME SCALA1
Un groupe de surpression complet conçu spécifiquement pour la gestion de l'eau de pluie. Il permet la commutation automatique et manuelle entre le réservoir d'eau de pluie et celui relié au réseau de distribution. Un interrupteur à flotteur détecte un faible niveau d'eau, et le système bascule automatiquement sur la bâche de disconnexion, qui est automatiquement remplie par le réseau de distribution public.
D'autres solutions sont envisageables :
* SCALA2/SCALA1 - une solution de pompage auto-amorçante de surface qui nécessite un dispositif de basculement distinct.
* SB/SBA - pompes immergées qui nécessitent également un dispositif de basculement séparé.
Toutes les solutions de pompage Grundfos ont une protection intégrée contre la marche à sec, mais assurez-vous de vérifier la disponibilité dans votre pays avant de commencer votre projet.