Comment choisir la pompe SB ou SBA adaptée

Découvrez les trois facteurs clés à prendre en compte pour sélectionner la pompe submersible de surpression Grundfos SB ou SBA la plus adaptée à votre installation.


Dans ce module, nous allons examiner les trois facteurs clés à prendre en compte pour choisir la pompe de surpression submersible SB ou SBA la mieux adaptée à vos besoins. C'est parti.

La gamme de pompes SB et SBA comprend huit variantes, chacune pouvant être personnalisée pour répondre à différentes exigences. Pour déterminer la solution appropriée, trois critères principaux sont à prendre en considération.

Le premier concerne le modèle à chosir : SB ou SBA. Cela dépend du mode de pilotage souhaité. La pompe SB fonctionne avec une unité de contrôle externe, telle que le Grundfos Pressure Manager. Ce contrôleur intelligent garantit une pression d'eau optimale en démarrant la pompe à un point de pression de déclenchement prédéfini, et en la maintenant en marche tant qu'il y a un débit. Il peut également détecter quand la pompe est en fonctionnement et vous alerter en cas de problème. Cette solution offre un contrôle et un suivi complets de la pompe.

Le modèle SBA offre une simplicité « tout-en-un ». Il est équipé d'un régulateur automatique intégré qui contrôle à la fois la pression et le débit, sans nécessiter d’espace supplémentaire pour des unités de commande externes.

Le deuxième choix concerne la présence d'un interrupteur à flotteur. Un interrupteur à flotteur offre une protection supplémentaire en arrêtant le moteur dès que le niveau d'eau devient trop bas. Cela évite l’aspiration de fragments ou de débris susceptibles d’obstruer la crépine d’aspiration, empêche le fonctionnement à sec et protège la pompe contre d’éventuels dommages.

Le troisième choix concerne le type de crépine. Deux options s'offrent à vous. La première est une crépine fixe placée à la base de la pompe, qui filtre l'eau à travers un maillage d'un millimètre. La seconde est une crépine d'aspiration flottante, qui aspire l'eau juste sous la surface.

C'est là que l'eau est généralement la plus propre et la moins susceptible de contenir des impuretés de surface ou des débris provenant du fond. En prenant ces trois décisions, vous pouvez vous assurer que la pompe SB ou SBA que vous choisissez est la mieux adaptée à votre installation.

Dans le module suivant, nous examinerons de plus près les différentes options d'unités de commande externes disponibles pour la pompe SB.