Recherche et informations
Vannes d'équilibrage
L'équilibrage des systèmes de chauffage et de refroidissement est effectué pour s'assurer que la bonne quantité d'eau est présente à tous les points de consommation. L'équilibrage est effectué en intégrant des vannes d'équilibrage dans le système, ajoutant ainsi une résistance réglable.
Les vannes les plus proches du système de pompage sont réglées pour fournir une résistance plus élevée que les vannes situées plus loin. Cela compense l'augmentation de la perte de charge dans les sections de tuyauterie plus longues. Lorsqu'on obtient la relation souhaitée entre les différents débits dans le système, on dit qu'il est équilibré.
Les pertes de charge à travers les vannes d'équilibrage doivent être maintenues aussi faibles que possible, de sorte que la perte de charge à la vanne la plus éloignée soit proche de zéro. Cela permet de minimiser la consommation électrique inutile pour le fonctionnement de la pompe pendant la durée de vie du système.
Deux types de vannes d'équilibrage sont disponibles : statique et dynamique.
Les vannes d'équilibrage statiques font office de résistance permanente intégrée au système. Les réglages de ces vannes doivent donc être calculés et ajustés avec précision, puisque le changement d'une seule vanne dans le système peut modifier le débit de toutes les autres vannes.
Les vannes d'équilibrage dynamiques fonctionnent comme des limiteurs de débit. Elles sont réglées sur un débit souhaité et garantissent le non dépassement de celui-ci. Si la pression devant la vanne augmente, celle-ci se fermera davantage et la perte de charge dans la vanne augmentera d'autant. Cela permet de maintenir le débit souhaité sur le circuit spécifique.
La pression d'entrée d'une vanne d'équilibrage dynamique doit être supérieure à une certaine limite pour fonctionner correctement. Cela signifie que la résistance au niveau de la vanne la plus éloignée ne peut pas être proche de zéro, comme c'est le cas pour les vannes statiques.
Les vannes d'équilibrage sont disponibles auprès de nombreux fabricants. Certains d'entre eux fournissent un équipement électronique permettant de mesurer le débit dans leurs vannes. Cela se fait en mesurant la perte de charge dans la vanne et en calculant le débit en fonction de la valeur kv de la position actuelle de la vanne.
Grundfos fournit des circulateurs pour les systèmes de chauffage et de refroidissement et assiste l'opérateur qui effectue l'équilibrage lors de la mise en service. La tâche est souvent documentée dans un rapport indiquant les débits mesurés.