Recherche et informations
Hauteur géodésique
La hauteur géodésique correspond à la différence physique réelle de hauteur entre le niveau du liquide dans la fosse et le point le plus haut de la tuyauterie de refoulement ou le niveau d'eau à la sortie.
La hauteur géodésique entre une station de pompage et la sortie de la station de pompage change constamment pendant un cycle de pompage. Lors du dimensionnement d'une pompe, le niveau d'eau moyen entre le démarrage et l'arrêt est généralement utilisé pour définir la hauteur géodésique. Ici, il est important de comprendre que la hauteur géodésique peut aussi être négative. Cela entraînerait un effet de siphonnage.
Utilisez l'outil de dimensionnement pour trouver la bonne pompe, correspondant à la hauteur géodésique requise dans une installation ou une station de pompage.