Article
Comment vérifier la pression de l’eau
Si vous avez déjà rencontré des problèmes de débit d’eau sous la douche ou de tuyaux bruyants ou si vous avez déjà dû choisir entre utiliser le lave-vaisselle ou le lave-linge, ou encore si votre chasse d’eau s’écoule pendant un temps qui semble infini, cela signifie que votre pression d’eau est faible et/ou fluctuante.
Voici les étapes clés à suivre pour vérifier la pression et le débit d’eau chez vous, ainsi que quelques solutions de bricolage simples pour améliorer la pression de l’eau.
Qu’est-ce qu’une faible pression d’eau et comment mesurer la pression de l’eau chez vous ?
Si la pression de l’eau est faible ou fluctuante dans votre maison, il est essentiel d’en trouver l’origine avant de choisir d’installer de nouveaux tuyaux et pompes. Dans la plupart des cas, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certaines choses dans votre maison ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient, et de nombreuses solutions simples peuvent être appliquées.
Qu’est-ce qu’une faible pression d’eau ?
Une faible pression d’eau signifie que le débit de l’eau dans vos tuyaux est faible, lent et généralement inefficace, ce qui a un impact sur les robinets et les appareils de votre foyer. Cela rend les activités quotidiennes telles que la douche, la vaisselle et l’utilisation d’appareils (lave-linges, lave-vaisselle) moins agréables ou moins efficaces.
Quelle est la cause d’une faible pression d’eau ?
La pression de l’eau peut varier considérablement en fonction de divers facteurs tels que l’emplacement, le moment de la journée et la proximité du réseau d’alimentation en eau. Par exemple, si vous vivez en haut d’une colline, la pression de votre eau peut être plus faible car l’eau doit surmonter la gravité pour atteindre votre habitation.
À l’inverse, si vous habitez au bas d’une colline, le débit de votre eau est susceptible d’être plus fort car la gravité l’aide à descendre vers votre propriété. De même, la pression de l’eau peut être faible pendant des périodes d’utilisation intense, comme tôt le matin ou en soirée, au moment où les gens arrosent souvent leur jardin.
Comment est mesurée la pression de l’eau ?
La pression de l’eau de votre habitation est mesurée en bars, une unité métrique à peu près équivalente à 14,5 PSI (livres par pouce carré). En termes plus simples, les bars indiquent la force de l’eau qui s’écoule dans vos tuyaux. Un bar est la force nécessaire pour soulever l’eau jusqu’à une hauteur de dix mètres.
Qu’est-ce qu’une pression d’eau de bonne qualité/normale ?
En règle générale, dans une propriété résidentielle en France, la pression de l’eau varie entre 3 et 6 bars. Lorsqu’elle est inférieure à 2,75 bars, vous constatez normalement un débit d’eau plus faible dans vos robinets et appareils. Une pression supérieure à 6 bars, quant à elle, est susceptible d’endommager les appareils sur la durée. Une pression d’environ 3 bars est souvent idéale, car elle vous permet de profiter d’un débit d’eau adéquat dans toute votre maison.
Cependant, toutes les habitations ne sont pas les mêmes et les exigences en matière de pression de l’eau dépendent de leur taille, du nombre d’appareils, du système de plomberie en place, etc.
Il est donc essentiel de savoir comment vérifier la pression de l’eau chez soi, la régler en conséquence et s’assurer qu’elle répond aux besoins de tout le foyer ainsi que des tâches ménagères.
Comment vérifier la pression de mon eau ?
Très souvent, une faible pression de l’eau n’est pas liée à votre système de distribution d’eau local, mais plutôt à un problème à la maison. Vos voisins ont-ils rencontré les mêmes problèmes ? Les appareils de distribution d’eau de votre maison indiquent-ils tous une faible pression de l’eau ?
Si la réponse aux deux questions est oui, le problème vient très probablement de la ville. Si la réponse est non, il faut tester la pression de l’eau en quatre étapes simples :
- Investissez dans un manomètre pour mesurer la pression de l’eau.
- Allez au robinet d’eau à l’extérieur, retirez le flexible et vissez le manomètre de test sur le robinet, en veillant à ce que la face du manomètre soit visible.
- Ouvrez le robinet et vérifiez la mesure affichée. Celle-ci indique la pression qui arrive dans votre maison (depuis un réseau de distribution d’eau potable ou un puits).
- Relevez la mesure affichée pour pouvoir la comparer aux autres mesures à chaque fois que la pression de l’eau semble différente (inférieure ou supérieure).
Investir dans un manomètre permet non seulement d’effectuer des vérifications mais également de détecter les fuites indésirables dans le système de plomberie de votre maison.
Vous pouvez rechercher des fuites en fermant tous les robinets (y compris ceux du lave-vaisselle et du lave-linge) et en fermant le robinet d’eau général de la maison. Si la pression reste constante pendant une heure, cela signifie qu’il n’y a probablement pas de fuites dans votre plomberie. Si la pression chute de plus de 0.20 bars, il est possible qu’il y ait une fuite et vous devrez contacter un plombier.
Test du débit d’eau étape par étape à faire soi-même
Une autre option consiste à vérifier le débit de l’eau soi-même. Tout ce qu’il vous faut pour connaître le débit, c’est une calculatrice et six secondes de votre temps :
- Vérifiez que vous avez votre matériel, à savoir un récipient de 1 ou 2 litres, un chronomètre et une calculatrice.
- Placez le récipient sous le robinet du lavabo ou de la douche et faites couler l’eau pendant six secondes.
- Calculez les litres par minute. Prenez la quantité d’eau dans le récipient et multipliez le chiffre (en litres) par 10. Cela vous donne le débit (par exemple 0,7 litre x 10 = 7 litres par minute)
Un débit inférieur à 10 litres par minute indique une faible pression. Et si la pression est entre 10 et 15 litres ? Votre pression est acceptable mais peut être améliorée. Et si elle est supérieure à 15 litres ? Tout va bien.
Solutions rapides en cas de faible pression de l’eau
Découvrir que la pression de l’eau est faible dans votre maison peut être préoccupant, mais ce n’est pas grave. Plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’une faible pression de l’eau : accumulation de sédiments ou de tartre dans votre chauffe-eau ou trop de coudes dans les conduites de plomberie, par exemple. Cependant, certaines solutions simples peuvent vous aider à augmenter la pression de l’eau chez vous.
1 : Vérifiez votre vanne d’arrêt
Votre vanne d’arrêt contrôle le débit de l’eau au niveau de la vanne du compteur d’eau et peut se trouver à différents endroits. Vérifiez la vanne d’arrêt pour vérifier qu’elle a été correctement ouverte.
2 : Aérateurs, pommeaux de douche ou tuyaux bouchés
Quand avez-vous nettoyé à fond votre pommeau de douche ou vos robinets ? Une accumulation de sédiments peut les empêcher de fonctionner aussi bien qu’ils le devraient. Vous devez également contrôler qu’il n’y a pas de sédiments dans les tuyaux, en particulier s’ils ont plus de 20 ans (acier), plus de 40 ans (laiton) ou plus de 50 ans (cuivre).
3 : Fuites cachées
Si vous pensez que des fuites sont à l’origine du problème, vérifiez votre chauffe-eau, tous les flexibles que vous avez et chaque vanne sous chaque évier. La fuite peut également provenir d’un tuyau gelé derrière un mur. Vous pouvez également éteindre tous les appareils en même temps et vérifier votre compteur d’eau. Si le compteur tourne toujours, cela indique que de l’eau coule quelque part et donc qu’il y a une fuite. Dans tous les cas, nous vous recommandons de faire appel à un plombier.