Trois axes d'action connectés pour réduire les surcharges des réseaux d'assainissement, prévenir les débordements, éliminer les angles morts et limiter les temps d'arrêt liés au colmatage

Les eaux parasites (I&I) mobilisent inutilement une partie de la capacité des réseaux d’assainissement, tandis que le colmatage des pompes, les interruptions de service et les obstructions du réseau peuvent perturber l’exploitation des systèmes d’eaux usées. Une visibilité limitée sur l’état des pompes et du réseau peut également conduire à des décisions réactives en matière de maintenance, de réparation ou de remplacement.

C’est là que Grundfos intervient, en répondant à trois enjeux interdépendants pour aider les exploitants à relever au quotidien les défis de capacité des réseaux d’assainissement.

1. Améliorer la visibilité sur votre réseau d’assainissement

Les eaux parasites (I&I), les obstructions et d’autres dysfonctionnements invisibles peuvent se développer sans être détectés, réduisant la capacité disponible du réseau et perturbant l’écoulement des eaux usées avant même que le problème ne soit identifié. La surveillance des débits dans le réseau d’assainissement permet aux exploitants d’obtenir une vision claire et globale de la situation en consolidant les données de niveau, de débit, de pluviométrie et d’exploitation provenant de différents points du réseau.

La comparaison des conditions observées entre les différents sites surveillés permet d’identifier plus précisément les zones où des volumes excessifs pénètrent dans le réseau d’assainissement ou celles où une obstruction est en cours de formation.

Passer de la visibilité à l’action préventive

En combinant des capteurs installés dans les réseaux d’assainissement, des systèmes de contrôle intelligents et des solutions numériques, il est possible de mettre en place un dispositif de surveillance qui associe les données du réseau en temps réel aux informations de pluviométrie. Cette approche permet de détecter plus tôt les contraintes qui s’exercent sur le réseau, de faciliter des interventions anticipées et de mettre en œuvre une gestion prédictive des débordements.

La gestion des réseaux d’assainissement ne se limite alors plus à corriger les incidents ou à signaler les débordements. Elle évolue vers une détection précoce des risques et des interventions proactives, contribuant à prévenir les débordements avant que les conditions ne deviennent critiques.

2. Garantir des conditions de fonctionnement optimales

Des équipements fiables sont essentiels pour maximiser la capacité des réseaux d’assainissement. Lorsque des pompes se colmatent, qu’une obstruction limite l’écoulement dans le réseau ou qu’un équipement tombe en panne, les eaux usées peuvent s’accumuler en amont et accroître le risque de débordement. Lors d’épisodes pluvieux, ces dysfonctionnements peuvent également contribuer à la survenue de débordements.

Préserver la capacité grâce à des solutions de pompage et de contrôle fiables

Les pompes pour eaux usées équipées de roues résistantes, conçues pour assurer un passage libre des solides, contribuent à réduire le risque de colmatage. Les systèmes de contrôle intelligents peuvent réagir automatiquement aux conditions de fonctionnement anormales en inversant le sens de rotation de la pompe afin d’éliminer un colmatage. Ils intègrent également des fonctions de chasse permettant de maintenir l’écoulement des eaux usées et de limiter les dépôts. Les systèmes de contrôle intelligents peuvent également calculer le débit des pompes et se connecter aux outils de surveillance et d’alerte numériques, aidant ainsi les exploitants à détecter les anomalies plus rapidement et à réduire les temps d’arrêt.

3. Exploiter les données du réseau pour optimiser la planification de l’assainissement

Une visibilité sur l’ensemble du réseau d’assainissement, et non uniquement sur les points sensibles déjà identifiés, offre une vision globale du fonctionnement du système grâce à la consolidation des données issues des capteurs, des stations de pompage et d’autres points de surveillance. Cette approche permet de suivre l’évolution des débits et de détecter les anomalies du réseau, telles que les eaux parasites (infiltration et intrusion) ou d’autres dysfonctionnements nécessitant une attention particulière.

Prioriser la maintenance et les investissements grâce à des données fiables

Contrairement aux inspections manuelles réalisées à intervalles réguliers, la surveillance continue à distance fournit des données et des informations opérationnelles en temps réel. Les notifications et les alertes aident les exploitants à prioriser les inspections et les opérations de maintenance. Au fil du temps, cette vision élargie du réseau favorise une planification plus efficace en mettant en évidence les zones où les problèmes sont récurrents et celles où les réparations, le renouvellement des canalisations ou des investissements supplémentaires doivent être priorisés. Cette approche contribue à réduire le risque de débordement et à exploiter au mieux la capacité disponible du réseau..

 

Renforcer la résilience de votre réseau d’assainissement

Découvrez comment des solutions de pompage fiables, des systèmes de contrôle intelligents et une meilleure connaissance du réseau peuvent agir de concert pour améliorer l’écoulement des eaux usées, la visibilité opérationnelle et la planification de la maintenance. Découvrez les solutions qui peuvent vous aider à faire face aux contraintes de capacité, à détecter plus tôt les anomalies du réseau et à planifier vos interventions plus efficacement.

Produits associés

Découvrez les solutions Grundfos liées à cette thématique.

Découvrir les applications

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.